This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:请帮助查看使用第二级滤波器的此设计

Guru**** 2422590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527399/tps5430-please-help-review-this-design-with-a-second-stage-filter

器件型号:TPS5430

工具/软件:

尊敬的 TI 专家和大师、

 您能帮助我回顾一下这个电路、我设计了这个电路并遵循了“设计适用于敏感应用的第二级滤波器“的“sszt824"文档“文档中的方法吗?  对于用于射频电源的 senario、我还想进一步降低 TPS5430 的 500kHz 纹波、如下面的电路所示。 (我的要求是 5V 输出、Imax<1A)。   

     

在这里、我选择 L1 为 22uH、这得出 XL1≈69.12 Ω(Fsw = 500kHz)。 我计划使用 60dB 的第一级滤波器和 40dB 的第二级滤波器、因此 XC1≈0.07 Ω。 这会导致 C1 ≈4.55uF、因此我选择 C1 为 4.7uF。

遵循 C2 = 10*C1 = 47uF (XC2= 6.77mA) 规则。 40dB 衰减使我的 XL2 = 0.67 Ω、这意味着 L1 ≈210nH。 为了留出足够的裕度、我最终选择 L1 为 470nH。

我想知道我们如何确定 250m Ω 的阻尼电阻值及其额定功率。

请帮助我查看此设计流程、并随时提供建议。 谢谢。

此致、

Yuanchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen

    您的整体滤波器设计看起来不错。  

    对于 Rdamp 的值、我建议将其保持为电感器 DCR 的 10 倍。 此外、检查 第二级滤波器的频率响应是否存在所选值、并查看将 Q 保持在 1 以下所需的 Rdamp 最小值是多少。 您可以从 Rdamp = 1 欧姆开始、然后逐渐减小到 BringQ 更低。 Q 的建议范围为 0.6 到 1。

    希望这有所帮助  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare