This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:输出电容器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1, LP87524J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520998/lm60430-q1-output-capacitor

器件型号:LM60430-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87524J-Q1

工具/软件:

您好:

我对 LM60430-Q1 的输出电容器配置有疑问。

根据数据表、建议的输出电容器配置包括四个 22uF 电容器。 我们理解、此建议旨在确保在最大负载电流为 3A 时稳定运行。

然而、在我们的应用中、LM60430-Q1 所需的最大电流仅在 720mA 附近、达到 1A。 因此、我们正在考虑将输出电容降低到 22uF 电容器。

您能否确认、对于我们的较低电流要求、此配置是否仍然可以接受? 我们感谢您就此提供指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    感谢您联系我们!

    您可以尝试在 WEBENCH 上仿真器件、并根据您的计划使用内容和工作条件更改无源器件。

    表中建议的值仅为典型值、器件可以根据输出电压、输入电压范围、瞬态要求(负载和线路)等、使用不同的无源组合运行  

    您为何将额定电流为 3A 的器件用于只需要 1A 电流的应用?

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、由于客户的要求、我们需要获得 TI 关于输出电容器配置的确认。

    在我们的应用中、LM60430-Q1 的输入电压范围为 9–16V、输出电压为 5V。 此 5V 输出用作 TI PMIC LP87524J-Q1 的输入电压。 如前所述、最大负载电流为 720mA。

    鉴于这些条件、我们想请求确认 LM60430-Q1 使用两个 22uF 输出电容器是否可以接受而不会出现任何问题。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    如前面所述、WEBENCH 应该会告诉您。 请参阅此处的仿真: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    使用 22uFx2 时、设计的相位裕度过低。

    话虽如此、有更适合此应用的器件。 请参阅 https://www.ti.com/product/LMR60410 — 该器件可以在低得多的输出电容下工作。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、
    此致、
    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们目前正在使用 LM60430-Q1 而且我们之所以强烈支持这款器件、有具体原因。

    LM60430-Q1 具有出色的 EMI 性能 和它 低压降 有利于我们的应用。 最重要的是、我们已经有了 通过 EMC 测试 在使用该稳压器时、切换到另一个器件需要进行重大的设计更改和重新测试、这对我们来说并不是一个简单的决定。

    鉴于此背景、我们希望在确认关键设计参数时获得您的支持:

    在以下条件下:

    • 输入电压: 9V 至 16V

    • 输出电压: 5V

    • 最大负载电流: 750mA

    • ΔVout 的最大输出电压偏差 (Δ V): 300mV

    请原谅你 确认所需的最小输出电容 来确保稳定运行和可接受的瞬态响应?

    我们正在尝试尽可能减小输出电容值、因为我们的 PCB 空间非常有限

    我们非常感谢您帮助确认该值、以便我们能够评估是否需要进一步的设计权衡或调节器更改。

    非常感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    WEBENCH 建议将输出电容降额约为 85 μ F(电容会随着直流电压上升而降低)。 您可以在输出端使用 2 个 100uF 电容器(或 3 个 47uF)、如下所示: webench.ti.com/.../SDP.cgi 这将节省您的空间。  

    您可以尝试使用 WEBENCH 中的选项、了解最适合您的选项。 借助 WEBENCH、您还可以针对小尺寸定制设计。  

    希望这有所帮助。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该稳压器的输出用作 PMIC (LP87524J) 的输入、并且在 PMIC 输入端并联了四个 10uF 电容器。
    这些 PMIC 输入电容器是否可以补偿 LM60430-Q1 输出电容不足的问题?

    如果布局距离是关键因素、您能否告知稳压器输出和 PMIC 输入应放置的距离(以毫米为单位)有多近?

    期待您的答复。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    对延误表示歉意 — 我在过去一周左右的时间里不在办公室。  

    如果我理解正确、  

    您问道、 上图中的降压稳压器和 PMIC 是否足够接近 — 您是否可以将 PMIC 的输入电容器视为降压稳压器输出电容的一部分? 对吗?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 我想问降压稳压器和 PMIC 需要多接近、才能将 PMIC 的输入电容器视为降压稳压器输出电容的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    从理论上讲、这是可行的。

    但是、很难说这是否会在实践中发挥作用。 这取决于您的 PCB 布线和电力输送网络、这将需要您对 PCB 寄生电感和电容进行建模、从而确定传递函数的外观以及 PMIC 输入电容是否可以“添加“到 DC/DC 输出电容。  

    您可以检查负载瞬态响应是否符合您的预期 — 如果是,您也可以继续当前实现。   

    最好的方法是放置之前建议的 2x 100uF、这应该会占用几乎与 2x 22uF 相同的空间量。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    从理论上讲、这是可行的。

    但是、很难说这是否会在实践中发挥作用。 这取决于您的 PCB 布线和电力输送网络、这将需要您对 PCB 寄生电感和电容进行建模、从而确定传递函数的外观以及 PMIC 输入电容是否可以“添加“到 DC/DC 输出电容。  

    您可以检查负载瞬态响应是否符合您的预期 — 如果是,您也可以继续当前实现。   

    最好的方法是放置之前建议的 2x 100uF、这应该会占用几乎与 2x 22uF 相同的空间量。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    从理论上讲、这是可行的。

    但是、很难说这是否会在实践中发挥作用。 这取决于您的 PCB 布线和电力输送网络、这将需要您对 PCB 寄生电感和电容进行建模、从而确定传递函数的外观以及 PMIC 输入电容是否可以“添加“到 DC/DC 输出电容。  

    您可以检查负载瞬态响应是否符合您的预期 — 如果是,您也可以继续当前实现。   

    最好的方法是放置之前建议的 2x 100uF、这应该会占用几乎与 2x 22uF 相同的空间量。  

    谢谢、

    此致、

    Taru