Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1, LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87524J-Q1
工具/软件:
您好:
我对 LM60430-Q1 的输出电容器配置有疑问。
根据数据表、建议的输出电容器配置包括四个 22uF 电容器。 我们理解、此建议旨在确保在最大负载电流为 3A 时稳定运行。
然而、在我们的应用中、LM60430-Q1 所需的最大电流仅在 720mA 附近、达到 1A。 因此、我们正在考虑将输出电容降低到 22uF 电容器。
您能否确认、对于我们的较低电流要求、此配置是否仍然可以接受? 我们感谢您就此提供指导。
谢谢你。