This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:CFET 和放大器;DFET don't 导通

Guru**** 2409710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527172/bq41z90evm-cfet-dfet-don-t-turn-on

器件型号:BQ41Z90EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 

很长一段时间,我们遇到了问题,我们无法与评估板通信。 现在、我们使用您提供的其中一个样片来更改 BQ 芯片。

评估板上的原始芯片:

评估板上的新样片

我们为评估板提供 10.8V 电压、并汲取 18.7mA 的电流、这个电流似乎很好。 以下是连接的图片:

在输出端、仅连接了电压表、但我们仍测量 0V。

这是 BQ Studio 的屏幕截图

和芯片中的 gg 文件

e2e.ti.com/.../Eval_5F00_Board_5F00_3S_5F00_0_5F00_02.gg.csv

充电和放电 FET 导通时缺少什么? [XCHG]和[XDSG]位已被清除、因此我认为 FET 应该处于导通状态。

此致

Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    以下是使 FET 开路的步骤。

    1 为串联或并联 FET 路径配置电路板跳线。

    2 发送 FET_EN 命令、使 FET_EN =1  

    3 设置禁用 FET 选项中的所有位、RSVD 位可以单独保留。 数据存储器->设置-> FET 选项  

    4 设置 NR = 1、数据存储器->设置-> DA 配置

    5 禁用所有保护功能

    6 发送复位命令  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

     

    感谢您在执行以下步骤后给出的快速答案:

     

    3 设置禁用 FET 选项中的所有位、RSVD 位可以单独保留。 数据存储器->设置-> FET 选项  

    解决方案

    清除所有位-> PACK +/-上存在电压

    SLEEPCHG 和 OTFET 设置-> PACK +/-上仍然存在电压

    您能否使用有关位[DFETOFFIN_EN][CFETOFFIN_EN][DDSGOUT_EN][DCHGOUT_EN]的更多说明、在 TRM 中、我只看到 FET 选项中的低 8 位

     

    此致、

    Tobias