This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:申请确认 LM60430-Q1 VCC 引脚上所用电容器的 ESR 适用性

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527470/lm60430-q1-request-for-confirmation-on-esr-suitability-of-capacitor-used-at-lm60430-q1-vcc-pin

器件型号:LM60430-Q1

工具/软件:

您好:

我写信询问用于 LM60430-Q1 VCC 引脚的电容器。 具体来说、我们已使用 Taiyo Yuden 的 MCASE168SB7105KTNA01 (1 μ F / 1608 / 16V / X7R) 来完成此用途、如随附图像中的红色框所突出显示。

您能否确认此电容器的 ESR 值是否适合用于 LM60430-Q1 的 VCC 引脚?

我们感谢您的确认以及您可以提供的任何其他指导。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    此设备应该可以正常工作。

    您甚至可以考虑为电容器使用较小的封装(例如 0603)。 只要您使用电容值合适的陶瓷电容器(并且具有高质量,例如 X7R)、您就应该没问题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru