工具/软件:
尊敬的团队:
我们在设计中使用 TPS513885VABR 降压转换器、但无法获得预期的 5V 输出。 我们向 VIN 引脚提供 12V、电流为 10A、但没有输出电压。
我们还尝试了调整分压器、但问题仍然存在。
我随附了原理图和设计文件以供您参考。 您能否回顾一下这些问题并提出可能导致问题的原因?
感谢您的帮助。
此致、
Rahul Chavda.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们在设计中使用 TPS513885VABR 降压转换器、但无法获得预期的 5V 输出。 我们向 VIN 引脚提供 12V、电流为 10A、但没有输出电压。
我们还尝试了调整分压器、但问题仍然存在。
我随附了原理图和设计文件以供您参考。 您能否回顾一下这些问题并提出可能导致问题的原因?
感谢您的帮助。
此致、
Rahul Chavda.
我们在设计中使用 TPS513885VABR 降压转换器、但无法获得预期的 5V 输出。 输入电压 (VIN) 在 10A 时为 12V、但没有输出电压。
我们已经调整了分压器、但问题仍然存在。
下面是我们测量的电压:
VIN : 12v
EN(使能) :2.1 伏
消耗量 :接地
我随附了回复 的原理图和布局文件以供您参考。 您能否回顾一下这些问题并提出可能导致该问题的原因?
感谢您的支持。
您好 Gautam Iyer、
PG(电源正常)引脚的测量值为 0V。 它通过降压转换器的 VCC 引脚上拉、对应于内部 5V LDO 输出。 该系统以高输入电流运行、12V 时通常介于 10A 之间。
我们测试了多个 IC。 虽然没有明显损坏、但某些器件在 VIN 和 GND 之间发生短路。 其他二极管显示为电气完好、显示了使用万用表进行测试时、相关引脚上的二极管正常特性。 然而、即使这些在电路中也无法正常工作。
https://drive.google.com/drive/folders/1ojFvlorHyYkdrmNttPktm_d10fjXnySo?usp=sharing
请查看捕获结果、此外我们还附加了降压转换器的测试视频。
尊敬的 Parth:
您能否直接确认此 IC 的设计是否可以处理 24V 输入、或者是否可能存在我们的设计或 IC 本身的问题?
在 28V(Vin 的绝对最大值)之前、芯片不应该损坏。 24V 是最大建议电压。
[quote userid=“625141" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520915/tps513885-tps513885vabr-no-5v-output-even-after-voltage-divider-adjustment/5855974#5855974“]drive.google.com/.../1ojFvlorHyYkdrmNttPktm_d10fjXnySo无法访问 Google Drive 链接。 您能压缩和压缩数据吗?
此致、
Gautam
下面是所附的 zip 文件、请检查它。
e2e.ti.com/.../7318.DSO.zip
任何高于 24V 的内容
感谢您提供的信息。 但是、当提供 22V 电压时、我们没有从降压转换器获得任何输出。 如果有助于故障排除、我们愿意与您在私有线程中共享设计文件。
与参考设计的唯一偏差是我们未包含二极管。 其他一切保持不变。 为什么降压转换器无法在 19V 和 22V 之间的输入电压下(即使在低电流条件下)正常工作、这种缺少二极管吗?
有时、转换器会完全停止工作、而不会重新上电。
请验证这是否为 TI 的正品器件。
尊敬的 TI 支持团队:
我们谨提请您注意与 TPS513885 的性能有关的严重问题、尤其是在官方 EVM 板上观察到的问题。 如随附的视频所示、故障从一开始就很明显—相关节点已在 EVM 本身上发生短路。 这引起了对降压转换器内部可靠性的严重关注。
在继续操作之前、我们要求明确说明 EVM 板上发生此故障的原因。 根据我们所做的大量调试和测试工作、我们强烈怀疑降压 IC 的内部电路出现故障。 尽管精确遵循了参考设计并投入了大量的时间和资源、但降压稳压器在标准工作条件下始终出现故障。
数据表明确指出、绝对最大 VIN 额定值为 28V。 然而、即使在 24V(远低于规定的限值)下、我们也会遇到故障。 这与预期的性能规格高度相关并与之相矛盾。 如果器件无法在 24V 电压下可靠运行、会对产品发布额定值的完整性产生疑问。
我们要强调、这个问题已经存在 对我们的项目时间表和预算有重大影响 、使整个计划面临风险。 我们采购了多个样片、更换了元件、现在甚至 EVM 板(应该是最稳定的平台)也出现了故障。
这不仅导致了技术挫折、还给我们的团队带来了财务损失和声誉风险。 我们恭敬地敦促 TI 认真调查此事、并提供解释和解决办法。 此时、该故障似乎是由产品中的缺陷造成的、我们认为 TI 应该对这种缺陷给我们的开发带来的影响负责。
我们期待您立即提供支持。
尊敬的 Parth:
看起来您的电源有一些问题。 请使用稳定的直流电源。 最后、我们对 EVM 进行了测试、结果如下:
e2e.ti.com/.../TPS513885_5F00_Efficiency_5F00_5V.csv
24V 功能非常好且稳定。 在使用严格的陈述之前、请仔细阅读!
此致、
Gautam
关于瞬态电压损坏的可能性 — 我们使用 VMAX 指示器密切监控输入电压、它始终显示的峰值仅为 24.6V 。 这清楚地表明输入没有出现接近 28V 绝对最大限值的尖峰。 如果存在 30V 瞬态、则可能会立即造成损坏、但我们的观察结果中没有明显的这种事件。
为了进一步排除与瞬态相关的故障、我们还使用测试了设置 24V TVS 二极管 制衡。 但是、该问题仍然存在、降压转换器继续出现故障、这表明瞬变不是问题的根本原因。
此外、虽然我们目前无法使用台式电源进行更精细的控制、但我们已使用各种标准 24V 适配器(包括戴尔和 HP 的品牌电源)测试了电路、所有这些适配器均提供稳定的 24.0V 输出。 尽管如此、降压稳压器在这些条件下始终会出现故障。
这强烈表明、问题出在正常工作条件下 IC 或其容差范围内、而不是由于输入电压偏移或外部元件限制。
尊敬的 Parth:
我们运行测试、EVM 正常工作。 请遵循此帖子、了解有关测试结果的更多信息、这也是您的同事对类似 主题的看法。
TPS513885:TPS513885 不使用 24V 电源 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
此致、
Gautam