This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:TPS513885VABR–即使对分压器进行调整、也没有 5V 输出

Guru**** 2814935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS513885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520915/tps513885-tps513885vabr-no-5v-output-even-after-voltage-divider-adjustment

器件型号:TPS513885

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 TPS513885VABR 降压转换器、但无法获得预期的 5V 输出。 我们向 VIN 引脚提供 12V、电流为 10A、但没有输出电压。

我们还尝试了调整分压器、但问题仍然存在。

我随附了原理图和设计文件以供您参考。 您能否回顾一下这些问题并提出可能导致问题的原因?

感谢您的帮助。

此致、
Rahul Chavda.











  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否分享节点 Vin、MODE 和 EN 上的电压/波形?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中使用 TPS513885VABR 降压转换器、但无法获得预期的 5V 输出。 输入电压 (VIN) 在 10A 时为 12V、但没有输出电压。

    我们已经调整了分压器、但问题仍然存在。

    下面是我们测量的电压:

    • VIN : 12v

    • EN(使能) :2.1 伏

    • 消耗量 :接地

    我随附了回复 的原理图和布局文件以供您参考。 您能否回顾一下这些问题并提出可能导致该问题的原因?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附上了上部回复的 原理图和布局文件供您参考。 您能否回顾一下它们并建议导致问题的原因?

    我看了一下,也没有发现任何主要的缺陷,因为它不能正常工作。 您还可以在 PG 引脚上分享状态吗? 此外、您的输入电流是否很高(来自 12V 电源)? 我希望您检查了电感器之前和之后的电压、对吗? 是否有机会更换新芯片?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam Iyer、

    PG(电源正常)引脚的测量值为 0V。 它通过降压转换器的 VCC 引脚上拉、对应于内部 5V LDO 输出。 该系统以高输入电流运行、12V 时通常介于 10A 之间。

    我们测试了多个 IC。 虽然没有明显损坏、但某些器件在 VIN 和 GND 之间发生短路。 其他二极管显示为电气完好、显示了使用万用表进行测试时、相关引脚上的二极管正常特性。 然而、即使这些在电路中也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、我希望您执行的最后一项测试:请探测 Vin、Vout、Iout。 我们来检查一下是否在启动时触发了任何保护。 捕获启动期间的初始时刻。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我仔细研究了这个问题、并观察到降压转换器在 12V 至 19.5V 适配器的输入电压范围内正常运行。 但是、连接 24V 适配器时、输出 LED 会短暂闪烁、然后熄灭。 经过进一步检查、我们发现 VOUT 引脚接地短路、而在输入侧未检测到短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否捕获启动行为? 即使在较低的电压(如 19.5V)下也可以满足要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会分享一下行为、但首先、

    我们想澄清 TPS513885 IC 是否能够在 24V 输入电压下可靠运行。 在我们的测试中、我们遇到了此 IC 的多次故障、现在库存不足。 鉴于我们的项目截止日期紧迫、这些问题导致了严重的延误。

    您能否直接确认此 IC 是设计用于处理 24V 输入、还是我们的设计或 IC 本身可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    https://drive.google.com/drive/folders/1ojFvlorHyYkdrmNttPktm_d10fjXnySo?usp=sharing

    请查看捕获结果、此外我们还附加了降压转换器的测试视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    您能否直接确认此 IC 的设计是否可以处理 24V 输入、或者是否可能存在我们的设计或 IC 本身的问题?

    在 28V(Vin 的绝对最大值)之前、芯片不应该损坏。 24V 是最大建议电压。  

    [quote userid=“625141" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520915/tps513885-tps513885vabr-no-5v-output-even-after-voltage-divider-adjustment/5855974#5855974“]drive.google.com/.../1ojFvlorHyYkdrmNttPktm_d10fjXnySo

    请看一下捕获、我们还附上了降压转换器的测试视频。

    无法访问 Google Drive 链接。 您能压缩和压缩数据吗?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是所附的 zip 文件、请检查它。



    e2e.ti.com/.../7318.DSO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享捕获的数据。 任何高于 24V 的电压;不保证输出。 我强烈建议您使用我们的 28V 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何高于 24V 的内容

    感谢您提供的信息。 但是、当提供 22V 电压时、我们没有从降压转换器获得任何输出。 如果有助于故障排除、我们愿意与您在私有线程中共享设计文件。



    与参考设计的唯一偏差是我们未包含二极管。 其他一切保持不变。 为什么降压转换器无法在 19V 和 22V 之间的输入电压下(即使在低电流条件下)正常工作、这种缺少二极管吗?
    有时、转换器会完全停止工作、而不会重新上电。



    请验证这是否为 TI 的正品器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件完成此操作 请分享您的邮件 ID — 我将通过邮件与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    parth.parekh@dnkmail.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    我们谨提请您注意与 TPS513885 的性能有关的严重问题、尤其是在官方 EVM 板上观察到的问题。 如随附的视频所示、故障从一开始就很明显—相关节点已在 EVM 本身上发生短路。 这引起了对降压转换器内部可靠性的严重关注。

    在继续操作之前、我们要求明确说明 EVM 板上发生此故障的原因。 根据我们所做的大量调试和测试工作、我们强烈怀疑降压 IC 的内部电路出现故障。 尽管精确遵循了参考设计并投入了大量的时间和资源、但降压稳压器在标准工作条件下始终出现故障。

    数据表明确指出、绝对最大 VIN 额定值为 28V。 然而、即使在 24V(远低于规定的限值)下、我们也会遇到故障。 这与预期的性能规格高度相关并与之相矛盾。 如果器件无法在 24V 电压下可靠运行、会对产品发布额定值的完整性产生疑问。

    我们要强调、这个问题已经存在 对我们的项目时间表和预算有重大影响 、使整个计划面临风险。 我们采购了多个样片、更换了元件、现在甚至 EVM 板(应该是最稳定的平台)也出现了故障。

    这不仅导致了技术挫折、还给我们的团队带来了财务损失和声誉风险。 我们恭敬地敦促 TI 认真调查此事、并提供解释和解决办法。 此时、该故障似乎是由产品中的缺陷造成的、我们认为 TI 应该对这种缺陷给我们的开发带来的影响负责。

    我们期待您立即提供支持。

    e2e.ti.com/.../5008.24V-supply.mp4


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    看起来您的电源有一些问题。 请使用稳定的直流电源。 最后、我们对 EVM 进行了测试、结果如下:

    e2e.ti.com/.../TPS513885_5F00_Efficiency_5F00_5V.csv

    24V 功能非常好且稳定。 在使用严格的陈述之前、请仔细阅读!

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 24.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何高于 24V 的电压;不保证输出。 我强烈建议您使用我们的 28V 器件。  [/报价]

    我之前提到过、不能保证任何高于 24V 的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、TPS513885 的绝对最大输入电压额定值为 28V。 因此、等于或低于该阈值的任何输入电压都应该 不会 导致 IC 损坏。

    在我们的设计中、电源路径中使用的所有元件(包括电容器和其他支持电路)的额定电压均为 50V、远高于施加的输入电压。 鉴于此、我们预计不会由于选择元件或施加的电压而出现任何过应力条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用标准直流电源并将电压从 18V 增加到 24V 检查性能、然后再增加到 24.2V? 您当前使用的适配器会影响整个测试。 当您在上面的视频中连接直流插孔时、您应该在那一刻触发并捕获 Vin 波形。 我不知何故觉得有一个高于 30V 的电压瞬变导致器件崩溃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于瞬态电压损坏的可能性 — 我们使用 VMAX 指示器密切监控输入电压、它始终显示的峰值仅为 24.6V 。 这清楚地表明输入没有出现接近 28V 绝对最大限值的尖峰。 如果存在 30V 瞬态、则可能会立即造成损坏、但我们的观察结果中没有明显的这种事件。

    为了进一步排除与瞬态相关的故障、我们还使用测试了设置 24V TVS 二极管 制衡。 但是、该问题仍然存在、降压转换器继续出现故障、这表明瞬变不是问题的根本原因。

    此外、虽然我们目前无法使用台式电源进行更精细的控制、但我们已使用各种标准 24V 适配器(包括戴尔和 HP 的品牌电源)测试了电路、所有这些适配器均提供稳定的 24.0V 输出。 尽管如此、降压稳压器在这些条件下始终会出现故障。

    这强烈表明、问题出在正常工作条件下 IC 或其容差范围内、而不是由于输入电压偏移或外部元件限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我已经在 24V 电压下与您共享了采集的数据、因此我们在实验中不会看到同样的问题。  此外、我们的全球客户在使用此器件时没有遇到任何问题。 这就是我所能说的... 如果可能、我还可以邀请您进入我们的实验室来检查您的电路板。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请您测试输入电压、直至达到 24.8V、然后将采集的数据发送给我。 因此、我可以得出任何结论。

    用于测试我们的电路板的实验室位于何处?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:  

    我们运行测试、EVM 正常工作。 请遵循此帖子、了解有关测试结果的更多信息、这也是您的同事对类似 主题的看法。  

    TPS513885:TPS513885 不使用 24V 电源 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Gautam