This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:使用 TPS3808G33D 的上电/断电控制电路

Guru**** 2594440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527109/tps3808-power-on-off-control-circuit-using-tps3808g33d

器件型号:TPS3808

工具/软件:

您好:

我们计划使用 TPS3808G33DBVR 电源开/关控制电路中的电压监控器 IC。 该电路包括 TPS3808G33DBVR、一个或门 (U6)、一个 NPN 晶体管和一个用于控制系统电源的 P 沟道 MOSFET。

正常运行:

  • 当存在 5V 输入时、上的电压 传感 TPS3808G33DBVR 的引脚为 3.3V。

  • 因此、 复位 引脚进入 高电平

  • 控制器通过监测 RESET 引脚 SHDN_init (GPIO1_12)

  • BB_PWR_ON (GPIO1_13) 任何位置 驱动至低电平 默认设置。 但是、一旦控制器通电(即,何时 5V_BB 该寄存器将 GPIO1_13 设置为 高电平

  • 或门 (U6) 有两个输入:

    • 引脚 3 连接到 RESET 输出(高电平)

    • 引脚 6 连接到 BB_PWR_ON(最初为低电平)

  • 由于一个输入为高电平、因此或门的输出也是高电平 高电平

  • 此高电平输出用于打开 NPN 晶体管 这将拉动的栅极 P 沟道 MOSFET 驱动至低电平

  • 因此、P 沟道 MOSFET 导通并提供电源 5V_BB 以便为控制器供电。

关断操作:

  • 保持低电平或低电平 3.07V (欠压情况)、 复位 引脚进入 驱动至低电平

  • 控制器检测此低电平信号 SHDN_init (GPIO1_12) 并开始适当的关断过程。

  • 解决方案 5V_BB 被切断、控制器组 BB_PWR_ON (GPIO1_13) 最终目的 驱动至低电平

  • 当两个或门输入现在为低电平时、它的输出也会变为低电平。

  • 这会关闭 NPN 晶体管 ,然后允许的栅极 P 沟道 MOSFET 变为高电平、将其关闭。

  • 因此、 5V_BB 断开、在完全关闭后切断控制器的电源。

电源恢复(5V 返回后):

  • 当 5V 电源恢复后、检测引脚会恢复到 3.3V。

  • RESET 引脚再次变为高电平。

  • 当 RESET 为高电平且 BB_PWR_ON 仍为低电平时(由于控制器尚未上电)、或门输出变为高电平。

  • 这将导通 NPN 晶体管、将 MOSFET 栅极拉至低电平、再次将其导通。

  • 5V_BB 然后控制器上电。

能否请您查看我们的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Apurva、

    原理图不需要进行任何更改、应相应地运行。

    我想告诉您、如果您想移除或门、我们的器件应该足以驱动 PMOS。 如果您有兴趣、请告诉我、我可以就此与我的团队核实。

    此致、
    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anusha、

    感谢您确认原理图看起来良好。

    关于或门、我们更喜欢将其保留在设计中、因为它在我们的实现中有特定用途。 但我感谢您的建议以及您探索替代方案的意愿。

    此致、