工具/软件:
您好:
我们计划使用 TPS3808G33DBVR 电源开/关控制电路中的电压监控器 IC。 该电路包括 TPS3808G33DBVR、一个或门 (U6)、一个 NPN 晶体管和一个用于控制系统电源的 P 沟道 MOSFET。
正常运行:
-
当存在 5V 输入时、上的电压 传感 TPS3808G33DBVR 的引脚为 3.3V。
-
因此、 复位 引脚进入 高电平 。
-
控制器通过监测 RESET 引脚 SHDN_init (GPIO1_12) 。
-
。 BB_PWR_ON (GPIO1_13) 任何位置 驱动至低电平 默认设置。 但是、一旦控制器通电(即,何时 5V_BB 该寄存器将 GPIO1_13 设置为 高电平 。
-
或门 (U6) 有两个输入:
-
引脚 3 连接到 RESET 输出(高电平)
-
引脚 6 连接到 BB_PWR_ON(最初为低电平)
-
-
由于一个输入为高电平、因此或门的输出也是高电平 高电平 。
-
此高电平输出用于打开 NPN 晶体管 这将拉动的栅极 P 沟道 MOSFET 驱动至低电平
-
因此、P 沟道 MOSFET 导通并提供电源 5V_BB 以便为控制器供电。
关断操作:
-
保持低电平或低电平 3.07V (欠压情况)、 复位 引脚进入 驱动至低电平 。
-
控制器检测此低电平信号 SHDN_init (GPIO1_12) 并开始适当的关断过程。
-
解决方案 5V_BB 被切断、控制器组 BB_PWR_ON (GPIO1_13) 最终目的 驱动至低电平 。
-
当两个或门输入现在为低电平时、它的输出也会变为低电平。
-
这会关闭 NPN 晶体管 ,然后允许的栅极 P 沟道 MOSFET 变为高电平、将其关闭。
-
因此、 5V_BB 断开、在完全关闭后切断控制器的电源。
电源恢复(5V 返回后):
-
当 5V 电源恢复后、检测引脚会恢复到 3.3V。
-
RESET 引脚再次变为高电平。
-
当 RESET 为高电平且 BB_PWR_ON 仍为低电平时(由于控制器尚未上电)、或门输出变为高电平。
-
这将导通 NPN 晶体管、将 MOSFET 栅极拉至低电平、再次将其导通。
-
5V_BB 然后控制器上电。
能否请您查看我们的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?