This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900DSKR 的输出电压

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526794/tps63900-output-voltage-for-tps63900dskr

器件型号:TPS63900

工具/软件:

嗨、Everone!
在数据表基础知识配置中、在 CFG1 中显示 36k5 电阻器。


要 将输出电压更改为 3v6 最需要此电阻器?
CFG1 2K74R
CFG2 8K25R
CFG3 0r

非常感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Telles:

    如果 SEL 引脚被拉高、则应该将 CFG1 设置为 1.15K、将 CFG2 设置为 8.25K、从而实现 3.6Vout。 详细信息见数据表中的表 6-2 和表 6-3。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、涛!
    感谢您的帮助。

    I SEL 引脚是否处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Telles:

    然后、您应该将 Rcfg3 设置为 20.5K、而 Rcfg2 设置为 8.25K。

    此致

    TAO