This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:在漏源极间观察到的高频类脉冲

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A, UC1845A, UC1845, UC1842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517943/uc1845a-observed-high-frequency-kind-pulses-in-drain-to-source

部件号:UC1845A
主题中讨论的其他部件: UC1842UC1845、UC1843A

工具/软件:

尊敬的先生:

我正在为离线反激式交流/直流转换器使用 UC1845A IC、其中匝数比为 5、Np 为 30 nS、6 匝。

它就像链接中提到的应用电路: www.ti.com/.../uc1842.pdf

因此、在空载正常且直至 3A 时、它正常、但当我稍微增加至 3.2A 时、我观察到漏源脉冲中存在一些异常。

如果您在随附的波形中观察、则固定频率为 60kHz。 因此、大多数脉冲都是 60kHz。 但在左侧波形中,如果您观察到有 3 个时间周期脉冲看起来有时间周期减少到大约 13us。 而实际时间段应为 17uS。 (60kHz)。

LP 为 190uH。

缓冲器正常。 而且补偿也很好。 仅当负载电流超过 3A 时才会观察到这一点。 输入端的交流电压。

和 CS 是好的,我看不到任何电流限制事件.

e2e.ti.com/.../uc1842.pdf

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我怀疑操作发生在 DCM 和 CCM 之间的边缘。 您可以验证 190uH 是否大于 Lpcrit。 中间的两个图展示了边缘的 CCM 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但当我在 230VAC 输入下输入 3A 的负载时、我面临着这个问题、因此根据计算出的 190uH 值、根据计算出的 7A 满载电流、我得到的初级电感为 285uH。 因此、当前电感小于临界电感。 但不知道为什么会这样发生。 这三个脉冲的频率似乎并不高于振荡器。 如果在边界上、它不应该对频率产生影响。?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,善意地发现我怀疑 RT CT 中的某件事,所以我观察到了一些奇怪的事情。 如果您观察到 RT CT 不正确、我会观察到 smalll ram。 您能说明为什么会发生这种情况吗? 找到带标题的波形图像

     e2e.ti.com/.../2845.Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供完整的电路。

    请说明 IC 部件号 UC1842 还是 UC1845? 但它们并不相同、会引起不同的设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找禁用输入 UV/ov 保护和过热保护的 PDF。

    这是电路、IC 为 UC1845AMDREP

    Lp 为 160uH 匝数为 Np 30 Ns 6 Na = 6

    开关频率为 57KHZ、振荡器为 113KHZ

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UC1845、fsw = fosc /2。

    下面的蓝色波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色是 uc1845A 的 RT CT 引脚。 黄色表示 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 行为不正确。 UC1845A fsw = fosc/2、这意味着每两个锯齿 (RTCT) 产生一个。 下面的红色圆圈表示错误。

    我需要查看您的电路以了解这种情况是如何发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为避免这种情况、我将 IC 更改为 UC1843A(100%占空比)以抑制这个问题

    现在该问题 已解决、我将收到新问题  

    上面是蓝色 Cs 和黄色 Vds。

    我在准时收到这个尖峰。 这可能是什么原因导致的。

    在 Vref 或 VDD 中添加一些电容可以解决噪声问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是蓝色 — MOSFET 黄色 VDS 的栅极

    找到这些波形以进行分析。 至于示意图、我在以前的答复中已经作了介绍。 请仔细研究一下。

    b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色表示补偿、黄色表示 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到您的原理图。 您之前展示的是类似的 UC1842 — 使用时,我需要看到您的电路来获取您显示的波形,以便理解问题。 如果没有测试中使用的电路、我就无法进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里点击 15V 7A  

    e2e.ti.com/.../1134.15V-7A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在我已经将接地分离功率和信号处的开尔文接触电阻器从 0 更改为 30 欧姆、现在它的工作正常、我不会面临这种脉冲。 但只有在 90VAC 输入下、我才面临这个问题。

    为什么你能帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要查看 90VAC 时的波形。 此外、您还可以比较 90VAC 和其他电压、以查找差异、并告诉我您发现的差异、以帮助找到解决方案。

    目前、您可以尝试将 C33 增大到 330pF、使电流检测环路噪声更小、从而获得帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现有一个观察到、当我增大开尔文接触接地电阻器时。 从 0e 到 30E、靠近控制器 IC、现在工作正常。

    我想知道它如何影响转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是 0e 和 30e?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是我更新的在初级电源接地和信号接地之间使用的开尔文电阻器的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定您的意思是“E"的“的单位。 但问题似乎已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e 表示欧姆、就像 10R、20R、有时我们使用 10E、20E、就像这样。

    谢谢、但您能说更改开尔文接触电阻器对解决问题有何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生此问题的原因通常是 MOSFET 超过了其过流限值。 开尔文电阻有助于提高 MOSFET 的压摆率并降低导通期间的电流。 最佳解决方案是增加栅极电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 DSR 先生,我怎么能亲自与你联系。 您可以指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过中链接的此链接与我联系

    linkedin.com/.../devaraj-s-156a32117