主题中讨论的其他部件: UC1842、 UC1845、UC1843A
工具/软件:
尊敬的先生:
我正在为离线反激式交流/直流转换器使用 UC1845A IC、其中匝数比为 5、Np 为 30 nS、6 匝。
它就像链接中提到的应用电路: www.ti.com/.../uc1842.pdf
因此、在空载正常且直至 3A 时、它正常、但当我稍微增加至 3.2A 时、我观察到漏源脉冲中存在一些异常。
如果您在随附的波形中观察、则固定频率为 60kHz。 因此、大多数脉冲都是 60kHz。 但在左侧波形中,如果您观察到有 3 个时间周期脉冲看起来有时间周期减少到大约 13us。 而实际时间段应为 17uS。 (60kHz)。
LP 为 190uH。
缓冲器正常。 而且补偿也很好。 仅当负载电流超过 3A 时才会观察到这一点。 输入端的交流电压。
和 CS 是好的,我看不到任何电流限制事件.
感谢您的帮助。