This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:是否可以在功能安全系统设计中使用电源正常引脚进行过压/欠压检测?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528875/tps628503-q1-is-it-ok-to-use-power-good-pin-as-overvoltage-undervoltage-detection-in-functional-safety-system-design

器件型号:TPS628503-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户功能安全工程师在其 IVI+ADAS 集成系统中使用 TPS628503-Q1。

它们需要监控 此器件的过压和欠压故障、并想要仔细检查它们是否可以使用 PG 引脚信号来检测 Vout 状态。

您能否对此发表评论?

BRS、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    电源正常指示用于指示输出电压是否在指定范围内。 虽然它可以检测输出端的一般过压和欠压情况、但需要注意的是:PG 信号不是精密 OV/OV/ADC UV 监控器、不符合在功能安全中直接使用的要求。 因此、您可以将其用作辅助状态指示器、而不是唯一的 UV /OV 检测。

    谢谢、

    Farheen