This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:LM74722

Guru**** 2378660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526575/lm74722-q1-lm74722

器件型号:LM74722-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要澄清一下过压切断、

从过去的一年中、我们使用此 IC 生产了大约 500 种产品、没有发现过压阈值有任何差异、

但是、我们发现过压切断中的容差更高、请告诉我 IC 中的任何更新、如果是、请分享 PCN。

设计的切断电压为 36V、以前的批次 IC 行为在该范围内、结果几乎相同、但最近的批次 IC 增加到 36.5 到 36.7。

我们将把旧的批次 IC 替换到有故障的电路板上、在超出限制后、反之亦然。

我们正在进行量产、请尽早提供反馈。

此致、

Rudraprasad 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudraprasad:

    OV 具有最小值和最大值展频。 因此、100mV 的过压截止电压差是正常的、符合预期。

    IC 没有变化。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven

    感谢您的快速响应、

    请找到用于 OV 监控的电阻值、

    R1=91K 1%

    R2=22.6k 1%

    R3=4.02k 1%

    根据提供限制 (VOF)、最小过压为 30.11、最大值为 35.6、但我们观察到、最近批次中它超过 36V、请找到随附的报告和原理图以供您参考。

    新批处理代码 (448) 旧批处理代码 (228)
    LSL- 30 USL- 36 LSL- 30 USL- 36
    SLNO 实际值 结果 实际值 结果
    1. 36.953. 失败 30 好的
    2. 36.453. 失败 30 好的
    3. 36.955 失败 36 好的
    4. 36.453. 失败 36 好的
    5. 35 好的 36 好的
    6. 36.954 失败 36 好的
    7. 34 好的 36 好的
    8. 36.953. 失败 30 好的
    9. 35 好的 30 好的
    10. 36.954 失败 36 好的
    11. 36.951. 失败 36 好的
    12 36.453. 失败 36 好的
    13 36.453. 失败 36 好的
    14 36 好的 36 好的
    15 36.395. 失败 36 好的
    16 36.651. 失败 36 好的
    17 36 好的 36 好的
    18 36 好的 36 好的
    19 36.453. 失败 36 好的
    20 36.453. 失败 36 好的
    21 36.551. 失败 36 好的
    22 36 好的 36 好的
    23 36 好的 36 好的
    24 36.548 失败 36 好的
    25 37.151. 失败 36 好的
    26 36 好的 36 好的
    27 36 好的 36 好的
    28 36 好的 36 好的
    29 36 好的 36 好的
    30 36.451. 失败 36 好的
    31. 37.111. 失败 36 好的
    32 36.553. 失败 36 好的
    33 36.554 失败 36 好的

    请告诉我需要分析的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudra:

    OV (R) 比较器的最大值为 1.33V

    因此、设置好电阻后、过压切断的最大值为 38.9V。

    此致、

    Shiven Dhir