This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:PMP31193 三相电源输出异常

Guru**** 2422750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, PMP31193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528638/ucc28742-pmp31193-three-phase-power-supply-output-abnormal

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: PMP31193

工具/软件:

我将参考 PMP31193 在三相 380VAC 设计中实现 UCC28742。  

电路图如下所示、我发现 24V 的输出仅为 6V 左右。  

我检测到 VDD 的电压波形、它与 UVLO 保护波形非常相似:锯齿波形。

所以我测量了以下波从下面,但没有发现任何问题. 请提前感谢、帮我弄清楚设计中的错误或潜在问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行到大容量这将按照收到的顺序进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、添加更多详细信息:

    将 R109 和 R113 反向更改为 PMP31193、R109:261k;R113:56.2k 中定义的内容

    通道编号:  

    1.VDD
    2.ic drv
    3.ic Cs.
    4.Vaux

     可以在信号中看到三次重试。

    放大:

    将栅极电阻 10R 更改为 5R、添加与 TVS 并联的 511k 和 1nf/1kV、并在 CS 引脚处添加 18pf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    看起来您正在通过 VDD 循环触发 OVP 或 OCP 故障。

     

    以下链接将为您提供一个应用手册、其中介绍了 UCC28742 使用的初级故障检测、其中的问题以及如何通过适当的滤波、缓冲和钳位来解决这些问题。  我相信这些信息将有助于解决您的问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、