工具/软件:

大家好、我有简单的电路、存在(高和低)问题。
我正在使用 TLV809E (2.6V) 来监控电压
如果电压为 12V、则 I 应变高以触发 N-MOSFET
如果电压低于 10V、则应变低。
在我的例子中、TLV809E 总是很低的。
如果器件与 MOSFET 隔离、则工作正常。 当我连接到 FET 时、它始终驱动为低电平。
这方面真的出了什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Shiyamsundar、
在继续之前、我需要更多信息。
当您说 TLV809E 的功耗变低时、在哪里可以从中读取这个低值?
当您提到器件与 MOSFET 隔离时、MOSFET 是被移除的、还是器件存在其他隔离方式?
如果 TLV809E 与另一个 TLV809E 交换、是否会观察到相同的行为?
如果 N-MOSFET 与另一个 N-MOSFET 交换、是否观察到相同的行为?
此致、
Anusha

通过移除 R400、TLV809E 与负载隔离。
然后、我们将从 TLV 芯片接收正确的响应
1.高 (12V 时为 2.8V)
2、低电平(低于 2.54V)
>如果我们组装 R400、则 TLV809E 芯片始终处于 0V 位置。
>我们观察了几次脉冲输出 、如下图所示。

探测 U21.2 引脚。
NMOS 和 TLV809E、两者都可以通过移除 R400 单独正常工作。
当我们连接带负载的 TLV 时、观察始终处于低电平、即使在恒定的 12V 下也是如此。