This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:在连接到负载时、TLV809E 始终驱动为低电平。

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528056/tlv809e-tlv809e-always-driven-low-at-when-connected-to-load

器件型号:TLV809E

工具/软件:

大家好、我有简单的电路、存在(高和低)问题。

我正在使用 TLV809E (2.6V) 来监控电压

如果电压为 12V、则 I 应变高以触发 N-MOSFET

如果电压低于 10V、则应变低。  

在我的例子中、TLV809E 总是很低的。   

如果器件与 MOSFET 隔离、则工作正常。 当我连接到 FET 时、它始终驱动为低电平。

这方面真的出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiyamsundar、

    在继续之前、我需要更多信息。

    当您说 TLV809E 的功耗变低时、在哪里可以从中读取这个低值?

    当您提到器件与 MOSFET 隔离时、MOSFET 是被移除的、还是器件存在其他隔离方式?

    如果 TLV809E 与另一个 TLV809E 交换、是否会观察到相同的行为?

    如果 N-MOSFET 与另一个 N-MOSFET 交换、是否观察到相同的行为?

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过移除 R400、TLV809E 与负载隔离。  

    然后、我们将从 TLV 芯片接收正确的响应

    1.高 (12V 时为 2.8V)

    2、低电平(低于 2.54V)

    >如果我们组装 R400、则 TLV809E 芯片始终处于 0V 位置。

    >我们观察了几次脉冲输出 、如下图所示。

    探测 U21.2 引脚。

    NMOS 和 TLV809E、两者都可以通过移除 R400 单独正常工作。

    当我们连接带负载的 TLV 时、观察始终处于低电平、即使在恒定的 12V 下也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyamsundar:

    输入似乎缺乏足够的电荷来为整个系统供电。 通过添加 1µF 的旁路电容器、应确保有足够的电荷。 请注意、 添加旁路电容器会增加延迟 12V 电压轨在 VDD 引脚上反映变化的速度。 如果 1µF 不够、请尝试增大电容。  

    此致、

    Anusha