请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件:BQ25601、
工具/软件:
您好!
我将 BQ27520-G4 电量监测计与 BQ25601 电池充电器结合使用。 
不幸的是,电量计的行为不像我预期的那样:当电池充电时,电量计要么显示出 100%的容量提前或永远不会达到 100%。 
我已经尝试了多个版本的黄金映像,但他们没有一个真的工作得很好。 
在我实现最佳结果的一个中、我修改了以下值: 
 
- TEMPS:设置为内部温度传感器
- LDMD:恒定负载 — 因为这比常量更适合。 但我也没有真正的恒定负载
- Chg Inhibit Temp low/High 以及 Suspend Low 和 High Temp:充电从不暂停、禁止运行、因此我将这些值设置为其最小/最大值
- 锥电压:我将其降低至 50mV、因为我希望通过更窄的锥电压实现更好的容量值
- 收尾电流:设置为充电器使用的收尾电流
- OT Chg、Chg Recovery、DSG、DSG Recovery:设置为其最大值(未使用)
- Charging Voltage:设置为充电器使用的充电电压 (4100mV)
- 设计容量:设置为电池容量
- 终止电压:设置为电压、从而导致器件关断
- QMax Cell 0 和 1:也设置为电池的容量
- Chem ID:根据 Gauging Parameter Calculator 设置为最佳拟合
是否还有其他值需要修改? 或者我还缺少什么?  
你太厉害了!