This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:电池充满电时、容量不显示 100%

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528487/bq27520-g4-capacity-doesn-t-show-100-when-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ25601

工具/软件:

您好!  

我将 BQ27520-G4 电量监测计与 BQ25601 电池充电器结合使用。
不幸的是,电量计的行为不像我预期的那样:当电池充电时,电量计要么显示出 100%的容量提前或永远不会达到 100%。
我已经尝试了多个版本的黄金映像,但他们没有一个真的工作得很好。
在我实现最佳结果的一个中、我修改了以下值:
 

  • TEMPS:设置为内部温度传感器
  • LDMD:恒定负载 — 因为这比常量更适合。 但我也没有真正的恒定负载
  • Chg Inhibit Temp low/High 以及 Suspend Low 和 High Temp:充电从不暂停、禁止运行、因此我将这些值设置为其最小/最大值
  • 锥电压:我将其降低至 50mV、因为我希望通过更窄的锥电压实现更好的容量值
  • 收尾电流:设置为充电器使用的收尾电流
  • OT Chg、Chg Recovery、DSG、DSG Recovery:设置为其最大值(未使用)
  • Charging Voltage:设置为充电器使用的充电电压 (4100mV)
  • 设计容量:设置为电池容量
  • 终止电压:设置为电压、从而导致器件关断
  • QMax Cell 0 和 1:也设置为电池的容量
  • Chem ID:根据 Gauging Parameter Calculator 设置为最佳拟合

是否还有其他值需要修改? 或者我还缺少什么?  

你太厉害了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将锥形电流设置为比充电器切断电流高 10%。

    将 Taper Voltage 更改回默认值。
    将“Charging Voltage“设置为充电器的恒定电压。

    确保在充电时、电流降至 Taper Current 以下至少 80 秒 (2x40s)、然后充电器停止、同时实际电芯电压处于 Charging Voltage 的 Taper Voltage 范围内。 这就是电量计用于检测充满电情况的方法。

    当电流降至 Taper Current 以下时、将 Chg Term 处的电芯 0/1 V 设置为电芯电压。 该电压与 Taper 电流相结合、决定了电量监测计 100% SOC 的含义。