This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:分析与 bq20z655 IC 配合使用的电池包

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528130/bq20z65-r1_bqevsw-sw-analysis-of-the-pack-applied-with-the-bq20z655-ic

器件型号:bq20z65-R1

工具/软件:

查看状态时、PF 状态显示 PF、因此我正在尝试释放 PF。
确认后、FAS 和 SS 将在“操作状态“中激活、

我试图释放 FAS 和 SS,但它不起作用。

如何清除 PF? 是否可以将其发布到以下内容中?

1.请求 CMD 发布 FAS 和 SS
2.请求 CMD 清除 PF

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要处于完全访问模式。 您需要有解封和解封完全访问密钥。 只有这样才能清除 PF。