This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:中断设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526793/tps25751-interrupt-settings

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好 Chris:

我生成了一个新的 bin 文件来启用中断。 但根据我们的测试、中断仅在第一次插入时发生、但在重新插入时不再中断。 这里附上了 JSON 文件、我相信在 PD 的中断屏蔽中都会选中“Power Status Updated“、“Status Updated“和“I2C1 Status Updated“。 您能帮助检查并提供建议吗?

谢谢!

Chene2e.ti.com/.../2025_2D00_06_2D00_11.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IRQ 是一个开漏输出、将保持低电平、直到中断被清除。  中断发生后、您是否正在处理和清除中断(然后您应该看到 IRQ 再次变为高电平)? 然后在另一个事件后生成另一个中断。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    我们可以看到从低电平到高电平的中断、然后返回低电平。

    此外、我们还检查了状态寄存器、并确认可以正确设置“插头“位。

    中断应该如何工作? 我们是否应该发送命令来“清除中断“?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    中断该如何工作? 我们是否应该发送一条命令来“清除中断“?

    是的。  通过写入寄存器 0x18 来清除中断

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=25

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    感谢您的答复。 我们尝试了 0x18、但中断未按预期复位。 中断引脚保持低电平。

    我们还尝试使用“GAID"和“和“Gaid"来“来复位 IC、中断引脚 稍后复位为高电平、但恢复到低电平、永远不会再次被上拉。

    您能帮助检查这个问题吗? 设计中可能出现什么问题? 您是否也检查了 JSON 文件、是否有任何可能的调整?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 json 文件上没有看到任何问题。  请与此示例进行比较、其中所有位都写入、然后 I2Ct_IRQ 变为高电平。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    非常感谢您的迅速答复。 我们会再试一次。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请告知 SMBus 的写入格式。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=44

    此致、

    Chris