Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS26750, TPS25814, TPS25751, TPD6S300, BQ25756, TPS25763-Q1, TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25814、BQ25731、 TPD6S300、TPS26750、 BQ25756、 TPS25750
工具/软件:
我们有一个应用程序、它将以 65W 的功率为 USBC 笔记本电脑充电、同时支持数据通道。 数据源将是以太网转 USB 桥接器。 24V 直流可用于生成充电电压。 理想的解决方案不需要 主机 MCU 交互即可保持较低的成本。 低开发工作量和缩短上市时间也至关重要。 TPS25751 似乎非常适合、也可能是 TPS25814。 是否可以将来自以太网桥的 USB 数据直接馈送到 USB-C 连接器、而不是从 TPS25751 或 TPS25814 馈送到 BC 1.2。 或者是否有更好的拓扑/更优选的方法? 感谢你的帮助。