This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:直流/直流转换器

Guru**** 2336500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528449/ucc28750-dc-dc-converter

器件型号:UCC28750

工具/软件:

您好:

我尝试使用 UCC287506DBVR 来制作 24V 至 5V 转换器。 您可以在下面的原理图中看到转换器。

我上电时 、DRV 引脚上没有任何振荡、而我应该有 100kHz PWM 信号。

I 在 VDD 上测得的电压为 24V、CS 上为 0V、FB 上为 5V、FLT 上为 2.5V、DRV 上为 0V。

您是否知道 DRV 引脚为何始终为 0V?

此致

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yann:

    可能会损坏器件。 虽然 24V 不会超出 VDD 引脚的绝对最大额定电压、但在 24V 电压轨和 VDD 引脚之间没有电阻、但对于栅极驱动、12V 钳位中的电流没有任何限制。  

    实际上、添加一个电阻器、然后使用辅助绕组生成 18V 至 20V VDD 轨有助于提高效率。