This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如何测试输出电压纹波和噪声

Guru**** 2422190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528161/lp87745-q1-how-can-we-test-the-output-voltage-ripple-and-noise

器件型号:LP87745-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助说明我们如何测试纹波性能和噪声性能、如下面的数据表所示。

我们需要什么设备? 以及 我们应该注意的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiong:

    在主系统中的占比非常简单。 我们的方法如下。

    通过大电流 LDO 从电池向 EVM 上的 PMIC 提供电源/输入电压、以调节超低噪声电源电压。 不能使用实验室耗材、因为它们本身会产生过多的噪声。 此外、在测量之前、还必须移除任何其他额外的电源/通信。  

    裸同轴电缆焊接到 EVM 上的 PMIC 输出。 另一端的同轴电缆连接到前置放大器。 前置放大器输出连接到频谱分析仪。

    所有这些都由 LabVIEW 控制。 频谱分析仪设置对于确保测量“实际“值也至关重要。  

    前置放大器:Picotest J2180A

    频谱分析仪:R&S FSU26

    BR, Jari