Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750
Thread: TPS25750 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI:
我使用的是 TPS25751 定制电路板、因此在正确设置器件时遇到问题。 当我通过笔记本电脑的 type-c 端口将定制电路板与笔记本电脑连接时、tps25751 无法合约定电源角色、但我希望 TPS 成为接收器、笔记本电脑成为供电方。
我的情景如下:
- 将主板与智能手机连接、TPS 是供电方、智能手机是接收端
- 使用 USB-A 线缆连接到笔记本电脑、 TPS 是 接收端 、 笔记本电脑 是 源端
- 使用 USB-C 电缆连接到笔记本电脑、 TPS 是接收端、笔记本电脑是 源端
前两个 scenrios 正在工作,但最后一个案例不起作用。
我可以发送 4cc 命令来调整这种情况、还是可以将 TPS 配置为在所有情况下都能正常工作?
我附上了一个链接来下载我的配置。
提前感谢您!