This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 在连接到笔记本电脑时无角色

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526057/tps25751-tps25751-no-role-when-connected-to-laptop

器件型号:TPS25751
Thread: TPS25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我使用的是 TPS25751 定制电路板、因此在正确设置器件时遇到问题。 当我通过笔记本电脑的 type-c 端口将定制电路板与笔记本电脑连接时、tps25751 无法合约定电源角色、但我希望 TPS 成为接收器、笔记本电脑成为供电方。
我的情景如下:

  • 将主板与智能手机连接、TPS 是供电方、智能手机是接收端
  • 使用 USB-A 线缆连接到笔记本电脑、  TPS 是 接收端 、 笔记本电脑 是 源端
  • 使用 USB-C 电缆连接到笔记本电脑、  TPS 是接收端、笔记本电脑是 源端

前两个 scenrios 正在工作,但最后一个案例不起作用。
我可以发送 4cc 命令来调整这种情况、还是可以将 TPS 配置为在所有情况下都能正常工作?

我附上了一个链接来下载我的配置。
提前感谢您!

drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以更改 PD 以启动切换为受电方的操作、但这很可能会影响第一种情况。

    在系统了解配置后、4CC 命令会更好。   'SWSk'- PD PR_Swap 到受电方

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=59

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 两种解决方案,但它不起作用。 即使我将 TPS 设置为 首选角色受电方、协商也会失败。 目前、我无法配置 TPS 以便 TPS 用作接收器、笔记本电脑用作供电方。  
    通过 TPS25750、当我设置首选角色受电方时、系统可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我设置首选角色接收器时、系统可正常工作、同时与 TPS25750 配合使用。

    这是意料之外的情况。  您能否对您正在使用的 GUI 版本进行评论、并可能提供 TPS25750 的配置文件 (json)?  您是否尝试将 TPS25750 配置加载到 TPS25751 中、以查看器件或配置的行为?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我 在最后一篇文章中不清楚。 TPS25750 在通过 USB-C 连接到笔记本电脑时可正常工作、但不会对智能手机充电。  
    这是配置
    https://drive.google.com/file/d/1dcnQ1e6ItFpG649q0nWd7LJF5WbZ1Y36/view?usp=drive_link
    我将尝试 将 TPS25750 配置加载到 TPS25751 上 、谨此通知。

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将尝试将 TPS25750 配置加载到 TPS25751 中 、谨此通知。

    谢谢你。  我将研究 TPS25751 和 TPS25750 之间的性能差异。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了如何在智能手机和笔记本电脑两种情况下使用 TPS25751。 配置如下:
    https://drive.google.com/file/d/12PltjuDiWL1Ks-ImEjhiBvcAqE_-ifQl/view?usp=sharing
    我必须在供电方和受电方之间手动切换、但可以正常工作。 现在、我将尝试不同的配置来尝试自动执行该过程。
    谢谢

    Stefano