This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:退出短路时的启动行为

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526532/tps2660-startup-behaviour-when-coming-out-of-short-circuit

器件型号:TPS2660

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想确认器件在短路时的行为。

采用电子保险丝的方式是、使输出端会因容性负载而出现瞬时浪涌、并触发短路保护。  

然后、当电子保险丝启动时、输出电压将充电、但该速率低于我的预期。

我使用修改后的参考仿真文件运行仿真、并添加了开关和容性负载来模拟浪涌

结果表明、当我的电阻器设置为 62k Ω 时、为电容器充电的电流仅为 133mA、应该可得到~0.2A 的电流。

我曾尝试使用其他电阻器阻值、但电流始终限制在~0.13A 范围内

  

从该图中、我可以预期电流会根据电阻器受到限制、是不是出现了问题?

此外、另一个 queston 是、即使 PWR_OUT 达到 12V、FLTB 仍有效。 这也是预料之中的吗? 我希望在清除故障(本例中的电流受限)后计时器停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS26600_5F00_TRANS_5F00_CAPACITIVE_5F00_LOAD.DSN
    我想上传压缩仿真、但不会让我失望。 我不知道. dsn 文件是否可以工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝:

    输出压摆率和浪涌电流在启动期间通过 dVdt 电容器进行调节。

    首先打开电子保险丝、然后打开开关 U2、 我在输出端没有看到 62K 电阻。

    您能解释一下要模拟什么吗?  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电子保险丝已经导通、然后是开关 U2。

    在我的基准~中、我测得 Δ V FLT 信号被置为有效、我想知道为什么它不在较短的预期时间内为容性负载充电、所以我在对这个行为进行仿真。

    62k 电阻器是 ILIM 电阻器

    -郝杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝:

    看起来来自电容的浪涌电流会超过设置的 ILIM 值。 因此 FLT 被置为有效。

    由于仿真模型是行为模型、因此我认为未涵盖此测试用例。

    请尝试使用 EVM、以了解准确的器件行为。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对触发短路保护且 FET 缓慢导通后的行为进行了说明? 在这种情况下、电流限值会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝:

    在瞬态输出短路事件期间、流经器件的电流会迅速增加。 由于电流限制放大器因其带宽有限而无法快速响应此事件、因此该器件包含具有阈值 I (FASTRIP) 的快速跳变比较器。 当通过 FET 的电流超过 I (FASTRIP)(I (OUT)> I (FASTRIP)) 时、快速跳变比较器会在 250ns(典型值)内关断内部 FET 并终止快速短路峰值电流。 快速跳变阈值在内部设置为比编程的过载电流限制 (I (FATTRIP)= 1.87 × I (OL)+ 0.015) 高 87%。 快速跳变电路仅将内部 FET 保持关断状态几微秒、之后器件会缓慢重新导通、从而允许电流限制环路将输出电流调节到 I (OL)。

    查找 下面的 Ifasttrip 和 I (SCL) 限制。

    谢谢  

    Amrit Jit