“主题“中讨论的其他部分:、 TPS51388EVM、 TPS51388
工具/软件:

这是原理图 
我正在使用 TPS513885VABR 降压控制器中的降压控制器需要支持 5V 至 24V 的输入电压。 当 VIN 介于 5V 和 12V 之间时、该电路运行良好、但当我在输入端施加 24V 电压时、IC 无法启动。
观察到的行为:
- 
VIN = 24V 稳定且干净。 
- 
在上不进行切换 软件 振铃。 
- 
VOUT 保持在 0V。 
- 
PGOOD 保持低电平。 
- 
VREG5 和 VREG3 请勿出现。 
- 
无过流或热损坏迹象。 
- 
EN 引脚被拉至高电平并确认高于阈值。 
- 
输入电容器是额定电压为 35V 的 MLCC。 
我尝试过的设计:
- 
已验证 VIN 在启动期间不会出现骤降。 
- 
完全移除负载、但仍然没有输出。 
- 
已确认 BOOT 电容器 并且额定值正确。 
- 
值 BOOT-SW 并且发现它未在 24V 下充电。 
- 
将输入降低到 18V–20V 有时会导致启动、但不能始终如一。 
问题:
- 
这是否与 VIN 过压保护或较高输入电压下的内部偏置故障有关? 
- 
是否存在任何已知问题 VREG5/VREG3 启动 在较高 VIN 下? 
- 
输入电压较高时、布局灵敏度是否会导致自举电路无法正常工作? 
- 
用于检查内部保护触发器的任何测试点或调试建议?