This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:TPS513885 不能在 24V 电压下工作

Guru**** 2424980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS513885EVM, TPS513885, TPS51388EVM, TPS51388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521280/tps513885-tps513885-not-working-on-24v

器件型号:TPS513885
“主题“中讨论的其他部分:、 TPS51388EVMTPS51388

工具/软件:


这是原理图

我正在使用 TPS513885VABR 降压控制器中的降压控制器需要支持 5V 至 24V 的输入电压。 当 VIN 介于 5V 和 12V 之间时、该电路运行良好、但当我在输入端施加 24V 电压时、IC 无法启动。


观察到的行为:

  • VIN = 24V 稳定且干净。

  • 在上不进行切换 软件 振铃。

  • VOUT 保持在 0V。

  • PGOOD 保持低电平。

  • VREG5 VREG3 请勿出现。

  • 无过流或热损坏迹象。

  • EN 引脚被拉至高电平并确认高于阈值。

  • 输入电容器是额定电压为 35V 的 MLCC。


我尝试过的设计:

  • 已验证 VIN 在启动期间不会出现骤降。

  • 完全移除负载、但仍然没有输出。

  • 已确认 BOOT 电容器 并且额定值正确。

  • BOOT-SW 并且发现它未在 24V 下充电。

  • 将输入降低到 18V–20V 有时会导致启动、但不能始终如一。


问题:

  1. 这是否与 VIN 过压保护或较高输入电压下的内部偏置故障有关?

  2. 是否存在任何已知问题 VREG5/VREG3 启动 在较高 VIN 下?

  3. 输入电压较高时、布局灵敏度是否会导致自举电路无法正常工作?

  4. 用于检查内部保护触发器的任何测试点或调试建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们正在内部检查为什么在 24V 输入下不进行降压开关。

    您可以 查看以下内容:

    • 直接在降压输入端施加 24V 电压吗?
    • 在降压输入端施加 15V 电压、以 300mV 和 24V 的阶跃增加降压输入电压、并查看降压转换器将在什么时候关断。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不可以、我们使用 2 个适配器、一个是 12V、另一个是 24V

    使用 12V 适配器时工作正常。 但一旦我们插入 24V 适配器 IC 停止工作,也无法与 12V 适配器一起工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth Parekh、


    您提到“但是、一旦我们插入 24V 适配器、IC 就会停止工作、也不会与 12V 适配器一起工作“>>下电上电后、设备是否会再次工作?

    此外、您能否分享 12V 和 24V 适配器的 VIN、PG、VCC 和 SW 波形以及启动时 VIN 升高的缩放部分。

    您测试过多少台设备、以及有多少台设备出现此问题?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth Parekh、

    因为我们没有听到您的声音、我们认为这个问题已经解决。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    以下是 DSO 测试的链接、其中包含以下测试参数:

    https://drive.google.com/drive/folders/1ojFvlorHyYkdrmNttPktm_d10fjXnySo?usp=sharing

    1.我们使用 12V 0.5A 适配器进行了测试:在没有二极管保护的情况下都能很好地工作

    2.我们使用 12V 3A 适配器进行了测试:在没有二极管保护的情况下都能很好地工作

    3.我们使用 12V 10A 适配器进行了测试:没有二极管保护时不能持续(未使用二极管保护进行测试)

    3.我们使用 24V 2A 适配器进行了测试:与二极管完美配合,但在移除二极管时不能维持。

    4、我们使用 19.5V 2A 适配器进行了测试: 在没有二极管保护的情况下都能很好地工作



    我们已经吹走了 6 或 7 个降压转换器 IC、它们都有不同的故障

    其中显示了输出和 GND 之间的短路  

    其中一个示例显示输入和 GND 之间短路

    一个在两端都显示了短路  

    一个图显示了反馈引脚和 GND 之间的短路  

    我们无法了解出现该问题的主要原因是什么、数据表显示其具有高达 28V(通常为 24V)的绝对最大输入电压能力。

    我们还发现、数据表中没有使用 24V 输入电源的单个图、只有测试了 3 个输入电源、并通过图 5.5V、12V 和 19.5V 进行了展示。

        

    这是否意味着此 IC 不能处理 24V 输入?

    我们的测试结论还发现、每当输入电源电压接触到 24V 或更高的电压时、电路中的所有元件都可以很好地接受降压转换器。

    此致、

    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit Bhimani:

    我不能访问你共享的谷歌驱动器。

    您能压缩波形并在 a1243146@ti.com 上与我分享一下。

     另外、您要在何处精确测量输入电压(就在降压 VIN 引脚处或在 VIN 电容器之前)? -请分享测量点的照片。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit Bhimani:

    这也意味着什么“我们测试了 24V 2A 适配器:与二极管完美工作,但当移除二极管时不能持续“-在电路中连接二极管。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我已邮寄所有驱动器文件。

    我们在 VIN 电容器之前测量电压、

    我们的电源有时提供 24.1V 或 24.2V 电压、为此、我们将结二极管放置在输入电源处、使 0.7V 压降使其达到 23.5V 至 23.6V、从而确保 24V 上限限制。

    我们认为这些可能是问题、但我们的其中一款器件刚熔断、它在 12V 0.5A 下运行、因为过去 2 天、几分钟前、当我们断开电源然后再次连接它未启动时、我们使用 DMM 进行检查、并且输出与 VOUT 短接至 GND。

    我们考虑了它与输出的总功率、基于此、如果输出为 5.15V 12A、则总输出功率为 61W、如果我们将其分压为 24V 和 12V、则 12V 5A 和 24V 2.5A 可以是最大输入电源。

    视频正在邮件中编译。

    这里蓝色表示输入、粉色表示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请观看此 2 视频  

    其中二极管配置降压功能正常  

    当我们在没有二极管的情况下执行同样操作时、它会突然消失。


    e2e.ti.com/.../24V-without-diode.mp4e2e.ti.com/.../24V-with-diode.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有一个实例  

    在第一个图中、大家可以看到、我们使用了 24V 电源、二极管处于中间、所以降压转换器平均需要 23.3 电压、在粉色侧、可以看到降压转换器的平均电压为 5.1V。

    在第 2 个图中、现在我们已经关断降压转换器、然后再次导通、这次它显示了同一输入电源的不必要行为、它提供的输出为 2.3V 至 2.5V。

    当我检查 ENABLE 引脚时、它的电压为 0V、这意味着该降压转换器采用 24V 电源会发生某些情况。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit Bhimani:

    从视频中、我看到您正在使用万用表测量输入电压、其中会显示平均值(我们错过了瞬时值)。

    但是、我们希望您在示波器中以 15V 设置 50ms/div 设置 VIN 触发器的降压输入引脚 VIN 引脚 1 处捕获输入电压、它将捕获起始电压、我们可以看到尖峰是否在限值范围内。

    使用和不使用二极管时捕获上述波形。

    捕获上述波形作为实验后、在 VIN 引脚上连接 200uF 电解电容器、然后查看起始时的输入电压。  

    此致、  

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我们已经根据您在降压转换器的 VIN 引脚上给出的说明测试了设置。

    我们使用了 270µF 35V 电解电容器以及 24V 电源。

    这两种设置的图像也已共享。

      

    e2e.ti.com/.../With-didoe-and-no-ALM.mp4 

    e2e.ti.com/.../Without-diode-and-no-ALM-.mp4

    现在与 输入侧 270 μ F 35V 电解电容器一起使用。

    e2e.ti.com/.../With-diode-and-ALM.mp4

    e2e.ti.com/.../Without-diode-ALM.mp4

    我希望这一切测试都值得解决。

    此致、

    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit Bhimani:

    通过 VIN 引脚上的这个 270 μ F 电容器、是否解决了问题?

    此致、  

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我们测试了使用以下电源的 270µF 35V 电解电容器的设置:

    1. 12V 0.5A–工作

    2. 12V 2A–工作

    3. 24V 2A–工作

    4. 24V 3.7A–工作

    5. 24V 5A–工作

    这些测试是在输入结二极管就位的情况下完成的。

    我们想测试没有二极管的设置、但遗憾的是、我们不再存在降压转换器风险。 在之前的测试过程中、我们已经损坏了 15 个 IC、因此在收到新器件之前、我们需要等待、才能得出最终结论。

    从所有这些测试中可以明显看出、电源的电流(电流)不会显著影响结果。 真正重要的是 A 软启动 适当的输入保护

    为了进行更深入的分析、我们还订购了这款降压转换器的开发板、以帮助得出更准确的结论。

    再次感谢您对电解电容器的建议。

    为了确保这不仅仅是一个短期解决方案、我们在接下来的两天内保持两台设备正常运行:

    1. 一个由太阳能供电、

    2. 一个由电源供电。

    我们将在星期一上查看结果。

    在此之前、在我们收到新 IC 之前、祝您度过一个愉快的周末!

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我们在 VIN 处测试了降压转换器、没有采用结二极管保护、这归功于电解电容器。

    我还发现了一些有趣的东西:

    之前损坏的所有降压转换器均从 Digi-Key 购买、但通过 JLCPCB(供应商:LCSC)在中国组装。

    在 VIN 处添加电解电容器后、发生故障的降压转换器是由 JLCPCB 组装的电容器。

    另一方面、通过 Digi-Key 购买和组装的降压转换器工作正常。

    通过测试得出的重要观察结果:

    1. 该降压转换器在 VIN 输入端需要一个电解电容器来提供任何超过 5V 的电源电压。
    2. 由 JLCPCB 组装的降压转换器可能出现故障或可能不是原装降压转换器。

    我将在星期一上分享隔夜测试结果、以确认它们是否存活。

    附件展示了降压转换器 IC 的两个图像、一个来自 JLCPCB、一个来自 Digi-Key。

    您能帮助验证 JLCPCB 降压转换器是否为正版吗?

    此致、

    Dhruvit

    在 JLCPCB 中组装的降压转换器:ALL5 G3

    从 DigiKey 进口的 Buck:AT28 G3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    很高兴知道它正在工作让我们等待结果。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我们已经检查了所有三个器件、现在它们都运行正常。

    我们将继续在设计文件中添加电容器。

    此外、您能否将此更改也推荐给开发板、以便其他人不会遇到我们所遇到的同一问题?

    此致、

    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    很高兴听到它在工作...当然我们会添加作为注释在输入端增加更大的盖子。

    我想我们可以解决这个问题。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助  

    回头见

    此致、

    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    经过大量测试后、我们观察到在输入侧添加 270µF 电容器无法提供一致的解决方案。 虽然这种修改允许几个器件正常运行、但大多数器件仍然无法按预期运行。

    我们测试了多个 IC、并确认 EN 引脚上的电压高于 1.1V、且所有降压转换器引脚上的 ESD 保护完好无损。 尽管如此、多个器件不提供任何输出、但没有明确的根本原因指示。

    所有被测器件在设计和元件选型方面都是相同的、因此不一致的行为仍然令人困惑。 我们感谢您在确定可能导致绩效变化的任何潜在问题方面提供指导。


    这是 IC 的数量、其所有 ESD 等级都完美、但不仅仅起作用。 IC 是否可能已进入故障模式? 如果是、可能的原因是什么、我们如何从这种状态中恢复它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    如前所述、我们部署了 10 个器件、在输入侧焊接了 220uF 50V 电容器。

    • 6 个器件通过太阳能供电。

    • 其余 4 个连接到 24V 电源。

    其中:

    • 3 个太阳能供电设备和 1 个 24V 设备工作正常。

    • 由于降压转换器故障、3 个太阳能供电、3 个 24V 电源无法正常工作。

    由于 4 个设备仍在运行、没有出现问题、因此不清楚为什么它们可以正常运行、而其他 6 个设备无法正常运行。

    如果您对进一步测试有任何见解或建议以帮助确定根本原因、请告知我们。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    上述 6 个由太阳能供电、4 个由适配器供电、来自哪个供应商:

    “Digi-Key、但通过 JLCPCB(供应商:LCSC)在中国组装“

    “通过 Digi-Key 购买和组装的零件“。

    此外、您是否在 EN 引脚上施加了任何外部电压?

    您可以使用工作台电源为器件供电、而不是通过适配器或太阳能供电、同时发现任何问题。

    但是、我们的主要怀疑是 VIN 范围超过了工作电压。

    施加在该降压输出上的负载是多少?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    关于您的查询:

    • 在 6 种太阳能供电设备中:

      • 3 个器件使用来自 LCSC 的降压转换器。

      • 3 个器件使用 Digi-Key 提供的降压转换器。

      • 其中、 2 个 Digi-Key 单元 1 个 LCSC 单元 有效的应用。

    • 在 4 个由适配器供电 (24V) 的器件中:

      • 所有 4 个器件均使用 Digi-Key 提供的降压转换器。

      • 其中、 1 个单元正在工作 直到今天上午。 断开并重新连接电源后、也会出现故障。

    我们使用的是 电阻分压器 (100K/10K) 快速瞬态电压 EN 引脚上~2.1V

    遗憾的是、我们无法使用台式电源。 这些器件部署在仅提供太阳能电池板或 24V 适配器的位置。

    输入电压详细信息:

    • 太阳能电池板:20W

      • 开路电压:~22V

      • 负载电压:~19.8V

      • 两者都处于建议的 24V 范围内、低于 28V 绝对最大值。

    加载详细信息:

    • 太阳能供电设备消耗 50–120mA 传导发射。

    • 由适配器供电的器件的绘制结果 500mA 在测试过程中、预计能达到 3A. 连接直流泵时的噪声。

    此外、我们对 MODE 引脚选择也有疑问。 哪种连接到 EN 引脚或 GND 或悬空对我们的应用有利? 我们有全部 3 个选项可执行 3 个选项中的任何一个。

    此致、

    Dhruvit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseen、

    我们刚刚收到 EVM 套件 TPS513885EVM

    如果您指导我们如何测试此套件以找出可能的解决方案

    这是我的邮件快速通信 dhruvit.bhimani@dnkmail.in

    此致、

    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    这是 EVM 的链接:https://www.ti.com/lit/ug/sluucz6b/sluucz6b.pdf?ts EVM=1749791645576&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS513885

    请参阅连接和测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    遗憾的是、即使使用 EVM、同样的旧问题仍然存在。

    在这种情况下、EN 引脚在外部提供 3.3V 电源。

    它在 12V 电压下正常工作、大约需要 3-4 次下电上电。

    然后、我们用 24V 测试了它、如视频所示、工作了大约 4–5 个周期、但最终再次大放异彩。

    此致、

    Dhruvit

    e2e.ti.com/.../12V-supply.mp4

    e2e.ti.com/.../24V-supply.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    请使用工作台直流电源进行测试并了解 EVM 的行为。

    此外、用短电线将 EVM 连接至直流电源。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我们没有台式电源、这些设备的安装地点也缺少此类设施。

    请告知我们是否有任何其他可能的解决方案、或者我们是否应该认为此设置不适用于 24V 工作电压?

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    我们在 24V @满载电流下验证了这款 TPS513885、并未发现任何故障。

    我们建议在输入端使用 270 μ F 电容器、因为分析表明、适配器启动时 VIN 处可能有更大的电压、并且该更高的电压可以被输入电容器吸收。

    奇怪的是、EVM 也出现了故障、我们可以看到源端与此故障相关。

    因此、我们要求使用更干净的直流电源进行验证。  

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit :TPS513885:TPS513885VABR–即使在分压器调节后也无 5V 输出 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 获取更多更新

    看起来像相同的查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam 和 Haseen:

    我也读过这篇文章,这个问题似乎与我们的问题完全一样。

    我们以前在任何 TI 降压转换器中都没有遇到这种问题。 这是一项新的发展、我们选择它的初衷是希望它至少有 10 年的可靠性、但遗憾的是、情况似乎并非如此。

    关于工作台电源测试 (Haseen、如前所述、太阳能在这种情况下的行为类似于工作台电源。 日出期间、电池板在峰值日照条件下逐渐从 0V 增大电压、达到 19V 左右、最大电流为 1A。 此外、设置中还有一个并联二极管、用于保护和保持电压受到控制。

    太阳能电池板的开路电压为 21.89V、额定工作电压为 19.01V、这两个都完全处于转换器的 24V 工作电压范围和 28V 绝对最大额定值范围内。

    我们无法获得板凳供应、部署地点也缺乏这种设施。 由于该应用设计用于在太阳能上运行、我们认为使用太阳能进行测试实际上比使用实验室电源更有意义。 我们使用的实际条件正是转换器应该处理的情况。

    尽管如此、降压转换器仍然无法可靠地运行。 我们知道这是一个新器件、这种边缘情况可能尚未得到充分考虑。 如果您对此场景中有任何进一步的建议或特定元件可以提高稳健性、我们很乐意对其进行测试。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    我有机会检查 EVM (TPS51388EVM — 与 TPS513885 相同,唯一的主要区别是可变输出电压 — TPS51388 与固定输出电压 — TPS513885)。

    EVM 配置为 5V 输出、并在 24V 输入 12A 输出下测试 EVM(最坏情况)。

    多个 VIN 导通和关断周期可完全正常工作:

    持续测试正在进行中

    我们将分享另一个波形。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    下面是 24V 输入连续运行 5 小时的波形。

    现在、我将 VIN 增加到 25.5V、并让其夜间运行、以便明天共享波形。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    下面是 17 小时测试的波形、它工作正常、事实上我已将 VIN 提高到 25.5V

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您测试和分享您的结果。

    除了您使用工作台电源进行测试之外、我们还替换了 EVM 板上的降压转换器并在我们的太阳能装置上对其进行了测试、这与现场条件类似。 这种新设置可以正常工作。

    这支持您先前的观察结果、即 24V 电源的瞬态电压可能是导致该问题的原因、而使用工作台或太阳能不会出现这种情况。 这可能是为什么该 EVM 在工作台电源上工作正常、而我们修改后的设置在太阳能上也工作正常。

    但是、我们仍然不确定为什么早期的两个太阳能供电设备出现故障、而具有新降压转换器的当前 EVM 工作正常。

    这是否可能是特定制造批次的问题?

    我们从中国购买的(通过 JLCPCB)组装在 PCB 上的所有降压转换器都无法正常工作、但单个降压转换器无法正常工作。 一些 Digi-Key 也失败了,虽然有些正在工作。

    期待您对此的想法。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    我们从中国购买并组装在 PCB 上的所有降压转换器都无法正常工作、只有一个降压转换器无法正常工作。[/报价]

    这些器件会是重复的器件、因此请 从 TI.com 购买器件。

    此致、

    Haseen。