This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:电感器电流波形和其他问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525630/tps552872-q1-inductor-current-waveforms-and-other-questions

器件型号:TPS552872-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们在逆变器板中使用 TPS552872-Q1 Buck_Boost 芯片。

原理图的设计如图所示。

问题 1:

只有 t 时间根据负载而变化、并且有一个 0v 部分、这是正确的吗?

您能否详细说明测量的波形?

 -黄色: 电感器电流, 蓝色: SW1, 绿色:输出电压,  红色:输入电压

问题 2.

我将 fsw 设置为 400kHz、当我查看测得的波形时、图片中的每个小三角测量值为 400kHz。

包括 0v 在内的一个周期为 10kHz、并且根据我设置的 fsw 调整每个小三角的宽度是否正确?

问题 3  

通过参考数据表计算得出的电流峰值小于 3A、但测量的电感器电流约为 5A。

从用于电源的电源测得的电压为 12V、电流为 0.25A。

我做的数学错误了吗? 还是电路有问题? 如果我这样做、正确的公式是什么?

问题 4

在制造的电路板中、存在一个现象、即反复打开/关闭输入电源时、输出不会偶尔出现。

你能给我一些关于这个现象的建议吗?

问题 5  

在故障电路板中、有一个芯片的 VIN 和 SW1 引脚短接至 GND 引脚。 有什么可疑之处吗?

此致、

JUNG UK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    感谢您的联系。

    专家明天会回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    对于问题 1 和问题 2、波形是正常的、因为您将 MODE 连接到 GND、这样器件在轻负载条件下可以在 PFM 模式下工作。 在 PFM 模式下、当 Vout 降至阈值时、器件将停止开关并恢复。 如果您要测量开关频率、我们建议添加重负载以使器件进入 PWM 模式。

    对于问题 3、峰值电感器电流处于稳定状态、当器件在 PFM 模式下恢复开关时出现过冲时请不要测量最高峰值。

    对于问题 4、您能否分享包括 VIN、VOUT、SW1、SW2 在内的波形?

    对于问题 5、器件是如何发生故障的? 设备发生故障时、您正在进行什么测试? 请分享更多信息。 布局也是必要的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题 3、 即使在没有过冲的情况下测量电流、峰值部分也会达到 4.8A。  在 PWM 模式下、我确认峰值为 3a、计算结果为。 在 PFM 模式下、应如何选择电感器的饱和电流值?  我使用了电流饱和值为 4.7A 的产品、计算电流值有一些裕度、但我感到困惑、因为电流值高于在峰值部分中测得的值。

    对于问题 4、 没有波形、因为测量时未出现这种现象。  然而,由于有一些成品表现出这种现象,我想得到有关哪些原因可能影响他们的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 PFM 模式下、电感器电流峰值将高于 FPWM 模式。 您可以检查电流峰 — 峰值与您的计算是否相同。

    对于您的问题 4、如果您未显示波形、我们无法进行评论。 您可以联系分配给贵公司的 TI FAE、帮助您找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFM 模式下是否有单独的公式来计算电流?

    计算出的值约为 3A、但如果您​​在图片中看到、PFM 模式下的峰值超过 4A。

    在 PFM 模式下、应如何选择电感器的饱和电流值?

    例如、使用 PFM 模式时、是否有选择电感器的规则、例如用多少乘以使用数据表中提供的公式计算出的电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议无论实际负载如何、都选择饱和电流高于 5A 的电感器、因为如果输出端发生短路、电感器电流将达到电流限制。 如果在这种情况下电感器饱和、则可能会导致器件失控。

    我们不计算 PFM 模式下的峰值电流。