请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 Thread 中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1
工具/软件:
您好团队
在仿真中、TPS1H100-Q1 和 TPS2H000-Q1 IC 都显示了 5mA 和 40mA 的预期输出电流 。 然而、在实际测试中、TPS1H100-Q1 无法实现 输出电流 5mA。
我是否可以期望 TPS2H000-Q1 在实际测试中实现预期的输出电流?
对于、假设两个 IC 都不可能、请建议一个替代器件型号。
这些仿真是在 TINA 中完成的
仿真结果为