This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:5mA 和 40mA 的外部电流限制

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527368/tps2h000-q1-external-current-limit-of-5ma-and-40ma

器件型号:TPS2H000-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1

工具/软件:

您好团队

在仿真中、TPS1H100-Q1 和 TPS2H000-Q1 IC 都显示了 5mA 和 40mA 的预期输出电流 。 然而、在实际测试中、TPS1H100-Q1 无法实现 输出电流 5mA。

我是否可以期望 TPS2H000-Q1 在实际测试中实现预期的输出电流?

对于、假设两个 IC 都不可能、请建议一个替代器件型号。

这些仿真是在 TINA 中完成的  

仿真结果为  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    以下两个器件无法支持 5/RF 40mA 电流限制。  

    TPS2H000-Q1:

    TPS1H100-Q1:

    50mA 电流限制是我们采用 TPS1H000/2H000-Q1 可支持的最小高侧开关。

    谢谢、

    Rishika Patel