This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:关于输入电压的建议运行条件

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527534/ua78l-about-recommended-operating-condition-for-input-voltage

部件号:UA78L

工具/软件:

你好、团队

 

我对 UA78L033AIPK 输入电压的建议工作条件有两个问题。

 

①:对于 建议运行的 VI 条件、我应该参考 4.75V~20V 或 5.5V~20V 的范围 ?

②:为什么在建议运行条件与电气特性测试条件之间存在差异?   

 

正如我所附、在数据表第 4 页中、有人说 UA78L033AC 的建议运行条件 VI 为 4.75V ~ 20V。 但是、第 5 页中 UA78L033 的电气特性表明、输出电压和输入电压测试条件下的 VI 为 5.5V ~ 20V。

 

此致

Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomita:

    我问了周围,并得到了以下答案:

    [引用 userid=“653798" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527534/ua78l-about-recommended-operating-condition-for-input-voltage ]:对于 建议的运行 VI 条件、我应该参考 4.75V~20V 或 5.5V~20V 的范围 ?

    VIN 的正确建议工作范围为 4.75V - 20V、如 ROC 表中所示

    为什么建议运行条件与电气特性的测试条件之间存在区别?   [/报价]

    UA78L 器件的测试条件进行了标准化。 5.5V 电压可确保足够的余量、以确保器件不会滑入压降、因为该 LDO 具有 1.7V 压降。 EC 无法在压降中进行表征、因为它们没有任何意义、因为 LDO 将不处于稳压状态。

    谢谢、

    Ishaan