This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:级联时在更高直流链路电压下的逆变器输出电压失真

Guru**** 2422250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527515/ucc2895-inverter-output-voltage-distortion-at-higher-dc-link-voltages-while-cascading

器件型号:UCC2895

工具/软件:

您好、

我们正在努力实施上述方案。 直流/直流次级有 2 个串联的全桥整流器模块。逆变器是 fs=50kHz 的全桥

直流链路由 PSFB 转换器控制。

级联逆变器输出来形成一个 5 级 MLI。各个级工作正常、能够提供大约 10kW 的功率。

当直流链路电压各大于 400V 时、逆变器栅极驱动器开始出现异常、从而导致输出电压失真。

我们使用的是 ucc21710dwr 栅极   驱动器。www.wolfspeed.com/.../这是经过少量修改后的栅极驱动参考设计。

 C4(蓝色)是电压、绿色是 200 Ω 电阻器的电流负载。

请分享您的意见。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我已经处理了很多 PSFB、但不是这样的。   我没有从事这种类型的转换器。  

    我认为这有一个潜在的问题,如画。  每个 PSFB 转换器的输出电流离开后需要返回到该电流。  我没有看到从您的负载到每个转换器的连接方式有清晰的电流路径。    

     

    关于这种设计、是否有任何可以参考的论文?   

     

    此致