This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:关于 WDI 切换控制

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526952/tps3851-about-wdi-toggle-control

器件型号:TPS3851

工具/软件:

您好:

我们有两个问题:

关于切换控制:
数据表指定了 50ns 的“最小 WDI 脉冲持续时间“。 我们还理解该 IC 在 WDI 的低边沿上被清除。
如果我们将 WDI 脉冲宽度设置为与 50ns 明显不同的值、是否会导致任何问题?
例如、如果我们简化时序、使高电平周期和低电平周期都分别为 100ms、会出现问题吗?

顺便说一句、我们目前控制 WDI、如下所示。 我们正在考虑是否可以进行切换。

关于“最小 WDI 脉冲持续时间“:
数据表显示 50ns 的标称值、但未定义最小值或最大值。
您能否提供此参数的最小和最大规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    50ns 是最小值、因此对于该器件、任何比 50ns 脉冲宽的事情都是可以的。 只要下降沿处于配置的看门狗超时范围内、100ms 方波就绝对是完美的。   

    但是、从基准测试来看、最短脉冲约为 20ns、不建议这样做、因为状态机可能会间歇性忽略导致错误的看门狗置为有效的脉冲。 我建议将 50ns 设置为您的最小值。 至于最大值、它是所配置看门狗的持续时间减去 20%的精度和容差。  

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    >对于最大值,它是所配置的看门狗时间的持续时间减去精度和公差的 20%。
    您能否进一步澄清这一点?

    示例: 当看门狗时间设置为 300ms 时、

    ・最大 WDI 脉冲持续时间为 240ms (300ms× 80%)。

    例如、假设看门狗时间设置为 300ms、并且设计规格要求在此周期内至少清除两次看门狗。 在这种情况下、我们将以 150ms 的间隔清除 WDI。 在这些情况下、我们的理解是否正确、即我们无需担心最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的、只要下降沿处于超时周期内、就不应担心最大值。 因此、在您的示例中、超时周期为 300ms、下降沿为 150ms 则正常工作。  

    Jesse