请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS736 主题中讨论的其他器件: LP5912
工具/软件:
您好的团队、
TPS736(ADJ 输出版本)是否有新的版本、或者您是否可以帮助推荐其他具有 反向电流保护功能但具有 更低 IQ 和更高 PSRR 的 LDO?
BR
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amber、
另一种选择是针对反向电流和较低 Iq 的 LP5912、但该器件仅提供固定输出。 这大致是您所寻找的替代产品吗?
| LP5912 | TPS736 | |
| Iout (Max)(A) | 0.5 | 0.4 |
| 输入电压(最大值)(V) | 6.5. | 5.5. |
| 输入电压(最小值)(V) | 1.6 | 1.7 |
| 输出电压(最大值)(V) | 3.3 | 5.4. |
| 输出电压(最小值)(V) | 0.9 | 1.2. |
| 固定输出选项 (V) | 0.9、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 5. | 1.25、1.5、1.6、1.8、1.9、 2.5、3、3.2、3.3、4.3 |
| PSRR @ 100 kHz (dB) |
40 | 32 |
| 噪声 (uVrms) | 12 | 30 |
| 精度 (%) | 3. | 1. |
| 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
150 | 75 |
| IQ(典型值) (mA) |
0.03. | 0.4 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷电容器 | 无电容、陶瓷 |
| 热阻 θJA(°C/W) |
71. | 53 |
| 工作温度 范围 (C) |
–40°C 至 125°C | –40°C 至 125°C |
| 封装尺寸:mm2 | 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) | 9mm2:3 x 3 (SON|8)、23mm2:3.5 x 6.5 (SOT-223|6)、5mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) |
此致、
Andres