This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:具有反向电流保护功能和更低的 IQ 以及更高的 PSRR

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527745/tps736-with-reverse-current-protection-and-lower-iq-and-higher-psrr

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件: LP5912

工具/软件:

您好的团队、

TPS736(ADJ 输出版本)是否有新的版本、或者您是否可以帮助推荐其他具有  反向电流保护功能但具有 更低 IQ 和更高 PSRR 的 LDO

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    另一种选择是针对反向电流和较低 Iq 的 LP5912、但该器件仅提供固定输出。 这大致是您所寻找的替代产品吗?  

      LP5912 TPS736
    Iout (Max)(A) 0.5 0.4
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.6 1.7
    输出电压(最大值)(V) 3.3 5.4.
    输出电压(最小值)(V) 0.9 1.2.
    固定输出选项 (V) 0.9、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 5. 1.25、1.5、1.6、1.8、1.9、 2.5、3、3.2、3.3、4.3
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    40 32
    噪声 (uVrms) 12 30
    精度 (%) 3. 1.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    150 75
    IQ(典型值)
    (mA)
    0.03. 0.4
    输出电容器类型       陶瓷电容器 无电容、陶瓷
    热阻
    θJA(°C/W)
    71. 53
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) 9mm2:3 x 3 (SON|8)、23mm2:3.5 x 6.5 (SOT-223|6)、5mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)

    此致、

    Andres