This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:SDN6 不稳定

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524756/tps65381a-q1-sdn6-instability

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

大家好、我使用的是 TPS65381A-Q1、我查看了 SDN6 和 VDD6 节点、但看起来不稳定。  



有什么想法可能是这样做的原因? 我根据数据表选择了 PMIC 周围元件。  

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对我来说、需要考虑接地连接以及输入电源的不稳定问题。 检查以确保所有接地引脚与公共接地之间导通。 完成该检查、以了解 VBAT 引脚上电压的稳定情况。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的快速响应、我将直接查看您的观点。  

    BR Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD6 前置稳压器的 ESR 似乎有点过低。 我们在 44uF 条件下使用了 120m Ω、但这还不够。 一旦我们将 ESR A 位增加、控制器现在会显示不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很高兴听到您解决了这个问题、感谢您在这里发布您的解决方案。

    此致、

    Michael Hernandez