This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31PXQ1EVM:有源预充电

Guru**** 2424650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31PXQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge

器件型号:TPSI31PXQ1EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在评估  用于预充电应用的 TPSI31PXQ1EVM、因此想确认以下几个细节:

1.电压支持: TPSI31PXQ1EVM 能够 可靠地支持 1000V 的输入电压吗?

2.直流链路参数:此应用涉及 2500uF 的直流链路电容器、旨在实现大约 2 秒的预充电持续时间、您能否确认 TPSI31PXQ1EVM 是否 适合此配置?

3.预充电时间设置:参考产品页面上提供的计算表,我注意到它不允许我手动设置或选择所需的预充电时间。 请建议如何配置此值、或者是否有更新的工具可用。

参考资料:(https://www.ti.com/tool/TPSI31PXQ1EVM)

4.您还可以提供有关组件选择和计算的应用手册。

此致、

Suraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!

    [quote userid=“657787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge 电压支持: TPSI31PXQ1EVM 能够 可靠地支持 1000V 的输入电压吗?

    是的、设计中的元件的最小额定电压为 1200V

    [quote userid=“657787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge 直流链路参数:此应用涉及 2500uF 的直流链路电容器、旨在实现大约 2 秒的预充电持续时间、您能否确认 TPSI31PXQ1EVM 是否 适合此配置?

    是的、EVM 的目标是达到 4.5A 的平均充电电流、因此它将在约 423ms 内从 2.5mF 充电至 1000kV。  

    [quote userid=“657787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge 预充电时间设置:参考产品页面上提供的计算表时、我注意到它不允许我手动设置或选择所需的预充电时间。 请建议如何配置此值或是否有可用的更新工具。

    该计算表输出充电时间 (tCHARGE)、主要是输入检测电阻 (RSENSE) 和电感 (L) 的函数。 因此、 如果您需要不同的充电时间、可以修改 RSENSE 和 L。 对于您的应用、我建议 RSENSE = 300mΩ 且 L≥300 µH 。

    [quote userid=“657787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge 您还能否提供有关元件选择和计算的应用手册。

    我们正在编写一份设计指南、计划在 7 月底发布。  

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tilden Chen!

    我想了解以下内容-

    TPSI31PXQ1EVM 如何计算预充电时间? 是使用 Psupport (TPSI305x-Q1) 和不使用 Psupport 时 TPSI31PXQ1EVM 计算得出的预充电时间。  

    2.您能否分享用于根据系统参数确定预充电持续时间的公式或方法。

    3.电感器和 Rsense 与预充电时间之间的关系:您能否说明电感器和 Rsensor 电阻器如何影响预充电时间?  
      我特别想了解这些元件的变化如何影响直流链路电容器的充电曲线。

    4、增加 Rsense 电阻的影响:如果我们增加 Rsense 电阻的电阻,这是否会对电路或电阻器本身造成任何热风险? Rsense 是否有建议的范围或额定功率、以安全地处理此类调整而不会过热?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    感谢您的答复。

    1. TPSI31PXQ1EVM 的预充电时间是如何计算的? 是使用 Psupport (TPSI305x-Q1) 和不使用 Psupport 时 TPSI31PXQ1EVM 计算得出的预充电时间。  [/报价]

    Psupport 只会增加额外的开关功率。 因此、如果计算得出的输入不超过 TPSI31P1 开关功率限制 (42mW)、则启用 Psupport 不会缩短充电时间。 要估算预充电时间、您可以按照我下面回答中的示例进行操作。 通过将每个开关周期(Q =它)累积的电荷相加、直到 VLINK 达到 VBAT、计算器的作用略有不同。

    2.能否分享用于根据系统参数确定预充电持续时间的公式或方法。

    为了估算充电时间、 我们首先找到峰值和最小电流阈值、并对它们求平均值以得出平均充电电流。 然后、由于 I=Q/t、因此可以使用平均充电电流来求解给定电压和电容的充电时间  

    例如、如果我选择 Rsense = 125mΩ、ipeak = 1.23V / 125mΩ= 9.84A、Imin = 0.160V / 125mΩ= 1.28A、因此 Iavg = 5.56A、我们可以通过 t = Q/I 且 Q = CV 来计算充电时间。假设 2mF 电容至 800V、这将是 t = 800V * 2mF / 5.56A = 287ms。  

    您可以参阅 TIDA-060063 设计指南以了解有关工作原理的更多详细信息、而我们对此进行了设计指南、因为它非常相似。

    [引述 userid=“657787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524607/tpsi31pxq1evm-active-precharge/5862989 #5862989“]3.电感器与 Rsense 之间的关系与预充电时间:您能解释电感器和 Rsensor 电阻器如何影响预充电时间吗?  
      我特别想了解这些元件的变化如何影响直流链路电容器的充电曲线。[/报价]

    您可以尝试使用计算器并输入不同的 Rsense 和 L 值来了解它们对充电时间的影响、但基本上 Rsense 会修改平均充电电流、而 L 会影响电流斜率 (di/dt)。 因此、较大的 Rsense 会降低平均电流、从而增加充电时间。 较大的 L 会降低 di/dt、这会降低开关频率(即开关功率)、但可能会略微增加充电时间。

    4. 增加 Rsense 电阻的影响:如果我们增加 Rsense 电阻器的电阻、这是否会对电路或电阻器本身造成任何热风险? Rsense 是否有建议的范围或额定功率、以安全地处理此类调整而不会过热?  [/报价]

    我们特意选择了具有过载额定值 (5 倍/5s) 的电阻器、这意味着直流条件下额定电压为 2W 的电阻器可以在 5s 内处理高达 10W 的电流。 由于预充电往往小于 1s、因此热不会成为什么大问题。 绝对需要考虑长时间预充电或多次连续预充电(反复关闭车辆)时的热性能。  

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要再澄清一下 TPSI31PXQ1EVM 模块

    应该对引脚 13 (VDDH) 和引脚 14 (VDDM) 做什么?

    这些引脚应该保持未连接状态、还是需要连接到特定电压才能正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    感谢您的答复。

    由于 TPSI31P1 集成了隔离式电源、因此您可以在使用 EVM 时使 VDDH 和 VDDM 保持悬空。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师