This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:充电项充电电压的含义和功能、FC、TC、FD、td... 等等

Guru**** 2425580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527126/bq27z558-meaning-and-function-of-charge-term-charging-voltage-fc-tc-fd-td-etc

器件型号:BQ27Z558
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、团队。

您能告诉我以下项目的含义和功能吗?

FC、TC 和 Charge Term Charging Voltage 是否应该具有相同的值?

此外、如果我想将 100%设置为 4.38V、则它们需要为 4.38V?

1. FC 设置电压/清除电压

2. TC  设定电压/清除电压

3. FD  设定电压/清除电压

4. TD  设定电压/清除电压

5、充电期限充电电压  

6.充电端电压偏移

谢谢、

Jaiyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQStudio 中确认的电池电压比对电池充电时实际测量电压低约 80mV。

    但是、它无法在电池充电或放电时校准。

    你知道的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FC =充满电
    TC =终止充电
    FD =完全放电
    TD =终止放电

    这些是电量监测计根据编程的阈值(RSOC %或电芯电压)设置的标志。 您可以将这些值设置为应用程序所需的任何值。 所有电量监测计都会根据阈值和 RSOC %或电芯电压设置或清除这些标志。

    Charge Term Charging Voltage 是充电设置的一部分。 如果设置 dender_volt = 1、则可以对充电器使用的值进行编程、并将电量监测计配置为使用此值(请参阅 TRM、9.8)。

    Charge Term Voltage Offset 是 来自 ChargingVoltage () 的偏移量 、为了进行充电终止检测、电量监测计要求实际电芯电压在这两者之间。 另请查看 TRM、9.8。 请注意、在表中、Charge Term Voltage Offset 缩写为 Charge Term Voltage、用于显示有效充电终止的条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以手动将失调电压添加到 Calibration->Voltage->Cell Gain。 这将补偿该差值。