This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:上传固件后测得的电压始终为 0mV

Guru**** 2770525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523602/bq34z100-measured-voltage-is-always-0mv-after-uploading-firmware

器件型号:BQ34Z100

工具/软件:

您好 TI 社区、我有一个 BQ34z100EVM、该器件*以前*存在化学编程问题、但会显示电压:

     

我下载了最新的固件 bq34z100_v2_02_build_31.srec 并将其编程到 EVM 上。 现在,它*是*让我编程化学,但它总是读出 0mV 的电压,不允许我校准电压。

 

下面是一个有用的寄存器屏幕截图。

我以前遇到过这个问题、但我不确定是部件还是有损坏。 但现在我在屏幕截图之前和之后,我认为固件很可能导致 U2 上的 VEN 引脚发生变化,从而导致 Q4(如果正确,则为 N 信道 BSS138)关闭,从而导致 Q5(如果我正确读,则为 P 信道 BSS84)关闭,这将解释我的读数。 我已经通过将 BAT+短接至 TP1 Vscale HI 来解决此问题、但我想我应该先尝试其他选项、然后再试一次。 我是否可以使用任何其他.srec 固件文件来检查/修复此问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有 34z100 FW 版本 (.srecs) 均可在此处找到。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算链接到 BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com ? 我安装了 0.16 固件、现在可以读取电压、但读数似乎太低、无法校准、大概是因为读数太低(我记得电压低于 3000mV 时不会校准?)。

    我使用的电池目前为~26V、我使用了电源来独立施加高达 30V 的电压、似乎无法使其读出任何高于~600mV 的电压。

    我已经尝试更改配置、以便在 EVM 上使用<= 5V 连接、然后施加 4V、但当我执行此操作时、读数为 3999mV 就可以正常使用。 只有当我设置评估模块来获取较大的电压时、它才会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对不起,是的,我想链接该网站。

    您需要配置分压器参数和配置电压表位。

    本主题介绍了如何校准: (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    校准时、请关闭自动刷新和扫描。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅延迟的回复:

    在查看您的随附帖子后、我尝试按照似乎所说的操作进行操作、将串联电池数量设置为 1、并将分压器从 5000 更改为 50,000、然后尝试校准电压。 很遗憾、EVM 似乎没有校准。

    因此、我将输入电压降低到 4V、为<=5V 内部分压器连接电路板(或缺失)、将分压器变量更改回默认的 5000、并尝试校准、但在这些情况下似乎也不允许校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    校准失败的原因是因为通信不稳定或您的电压低于“闪存更新正常电压“。

    该错误消息与用于校准的电压无关。

    此致、

    Diego