This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:需要了解快速放电输出功能

Guru**** 2422250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526988/tps74801-need-clarification-on-quick-discharge-output-functionality

器件型号:TPS74801

工具/软件:

尊敬的 E2E 论坛:

在我们的设计中、我们使用 TPS74801 IC 来实现 SD 卡电源用途。 根据数据表、R PULLDOWN 值为 833 Ω、外部负载电容为 10uF + 0.1uF、约为 10.1uF  

按照上面的公式计算时间常数、我们需要考虑与 833 Ω 并联的 RL 电阻、但在本例中 RL 不是恒定负载电阻。 在读取或写入条件下、其功耗将约为 140mA 到 150mA。  San 磁盘 SD 卡数据表提到的最大电流消耗可达 800mA。 在这种情况下、RL 是固定的、因为下降时间变化很大、但我们需要快速放电功能。 因此、您是否可以建议使用任何其他具有较小内部下拉电阻值的 LDO IC。 我们的预期放电时间应小于或等于 550us、因此、如果内部电阻值较小、则意味着我们无需依赖 RL。 由于 RL 与内部下拉电阻并联、因此等效电阻将小于最小值。 但我们未找到任何具有较小下拉电阻值的 LDO。 建议使用 LDO。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    如果您只想依赖下拉电阻器对输出电容器放电、则下拉电阻需要约为 550us/3/10.1uF = 18Ω 以考虑 3 个时间常数。 遗憾的是、我们没有任何具有如此低的下拉电阻的 LDO。 大多数器件的电距离更接近 100Ω~ 150Ω。

    您提到了读取/写入期间的电流消耗约为 140mA ~ 150mA。 当器件更处于空闲状态时、这是否可以被视为最低电流电平或电流消耗更低? 如果电流消耗为最小 140mA ~ 150mA、那么使用一个下拉电阻约为 100Ω 的器件、您可以非常接近您的设计目标、但如果负载电流可以低得多、则可能无法正常工作。 我不知道您在应用中使用的输出电压、但我运行了一个仿真、假设输出为 3.3V。 我使用 3.3V/COM 的电阻负载 140mA = 23Ω。 当然、实际负载不会产生阻性、实际上一旦器件供电不足、可能会变为零、但至少您可以看到、这非常接近实现您的目标。

    如果您需要更大的裕度、则可能需要使用一个耦合晶体管和一个电阻器来实现一个外部下拉电阻器、从而在 EN 的下降沿将输出拉低。 如果您要执行此操作、您可以使用没有集成有源下拉电阻的器件。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答

    根据您的问题、如 SD 卡数据表中所述、我们的空闲电流最大为 950uA、此时、当 VOUT 为 3.3V 时、输出放电时间将需要更长时间~ 35ms。

    可采用任何其他满足此要求的替代方法(LDO 中的快速放电输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    在这种情况下、我认为您将必然需要实施一个外部下拉电阻、正如我提到的。  

    此致、

    Nick