This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:48V 直流至 5V 高效率直流稳压器参考设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527869/lm5149-high-effcient-48v-dc-to-5v-dc-regulator-reference-design

器件型号:LM5149
主题:LM5148 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我需要一个在 2.5W 至 5W 输出范围内效率高于 90%的小型电源。

输入电压为 48V 直流

输出电压为 5V DC、所需的最大功率输出为 5W

是否有参考设计可以满足这种高效率要求?

kr

Øystein μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oystein、

    查看我们具有内部 FET 的转换器、您可以获得大约 85%的功率。  控制器似乎过载、如果您确定根据您的规格优化效率、建议使用 LM5148。  因此、该规格没有参考设计。

    请使用在线产品文件夹中的计算器电子表格来估算所选 FET 的效率。  请注意、该器件具有 5V 栅极驱动、并且需要逻辑电平 FET。  希望这有所帮助。

    谢谢。

    David。