Other Parts Discussed in Thread: LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 主题:LM5148 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我需要一个在 2.5W 至 5W 输出范围内效率高于 90%的小型电源。
输入电压为 48V 直流
输出电压为 5V DC、所需的最大功率输出为 5W
是否有参考设计可以满足这种高效率要求?
kr
Øystein μ s