This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:如何识别哪一个是引脚 1?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528725/tps22810-how-do-you-identify-which-is-pin-1

器件型号:TPS22810

工具/软件:

我们查看了显微镜下的许多部件,没有 PIN 1 标识符。 无凹陷、销子比其他销子宽、无倒角。 使用手机拍摄的照片不值得上传。

任何帮助都将是伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我在数据表上看到了标记。  

    在 EVM 上、我也看到了该标记。

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amrit 查看此内容。

    我也看到了他们。 。 。 但实际器件本身没有任何电流。 我们希望数据表能显示压印在器件顶部的器件型号的方向(作为参考)、但数据表中没有这一方向。

    我们最后放置一个、然后测试控制输入、以查看开关是否正常工作。 第一次按需要工作。 我们现在使用文本的方向正确计时。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您突出显示这一点。 我会将此问题提交给我们的包装团队、以检查并纠正此问题。

    谢谢  

    Amrit