This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:如何配置 48V/12V 冗余 VBAT 系统

Guru**** 2483415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529566/lm7480-how-to-configure-48v-12v-redundant-vbat-system

器件型号:LM7480

工具/软件:

尊敬的 QCT

我们将在汽车中使用两个理想二极管来构建 VBAT 冗余系统  

一个电池输入为 48V、另一个为 12V。

您会建议如何配置电路吗? 并且请建议在与 48V 电压连接的 12V 直流/直流转换器中使用电流为 40A 或更高的直流/直流。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingu:

    可以通过这种方式对其进行配置。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    有疑问

    如果 vin1 为 12v、vin2 为 48V、当两者都连接时、它是如何工作的?lm74800 是否可以优先考虑 vin1 或 vin1??

    并请使用 40A 在 12V 至 12V 直流/直流稳压器之间添加电压

    在此电路之后、电源应该是 12A、但如果输入是 12A、则应通过 48V 至 12V 降压转换器供电。

    请给我一个答案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、LM74800 将优先考虑更高的电压。

    如果您需要优先电源多路复用、请查看以下注意事项。

    在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器

    此致、

    Shiven Dhir