Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28910 主题中讨论的其他器件:UCC28710
工具/软件:
我根据 PM8590 参考设计设计了 24V 反激式电源。 我的实施原理图见附件。
目前、我有 50 个原型装置、其中大约一半正常运行、而另一半则表现出相同的问题。
问题如下:
- 连接负载 (200mA) 后、没有输出 (0V)。
- 在没有负载的情况下、输出电压以非常慢的速度增加、始终不会达到目标值 (24V)。
- 在测试过程中、如果我使用万用表探测下图中标记为蓝色圆圈的点、则即使有负载、输出也会变得正确。 但是、移除万用表后、在负载下、输出会回落至 0V。

为简单起见、我使用 150V 直流电源直接连接到输入端、并将输出端连接到设置为消耗 200mA 的电子负载、对电路进行了测试。
如何解决此问题?
谢谢您、