Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
主题:TLC59108 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的、(我在主题中指明了特定的 IC 器件型号,但我的问题更笼统,谢谢)。
我正在处理一个音频项目、并搜索没有 PWM 的 LED 驱动器以避免噪声。 我需要一个灌电流(共阳极 LED)和一个“电压“(共阴极 LED)驱动器。
您能否建议 两位 司机、这两位司机 可能符合以下要求?
-用于连接微控制器的 I2C 接口
-没有 PWM ,这是重要的
- SSOP 或 DIP 外形,如果可能
-接收驱动器: 8 通道, 50mA(也用于 RGB LED 和两个背光 LED )
-“电压“驱动器: 4 通道, 50mA
- MPU 的电源将为 3.15V,因此逻辑电平将相应
非常感谢您提前!
谢谢
Matteo