This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:寻求具有 I2C 接口且无 PWM 的低噪声 LED 驱动器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529666/tlc5926-seeking-low-noise-led-driver-with-i2c-interface-no-pwm

器件型号:TLC5926
主题:TLC59108 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的、(我在主题中指明了特定的 IC 器件型号,但我的问题更笼统,谢谢)。

我正在处理一个音频项目、并搜索没有 PWM 的 LED 驱动器以避免噪声。 我需要一个灌电流(共阳极 LED)和一个“电压“(共阴极 LED)驱动器。  

您能否建议 两位  司机、这两位司机 可能符合以下要求?

-用于连接微控制器的 I2C 接口

-没有 PWM ,这是重要的

- SSOP 或 DIP 外形,如果可能

-接收驱动器: 8 通道, 50mA(也用于 RGB LED 和两个背光 LED )

-“电压“驱动器: 4 通道, 50mA

- MPU 的电源将为 3.15V,因此逻辑电平将相应

非常感谢您提前!

谢谢

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您似乎在该类别的 RGB LED 驱动器 |德州仪器 TI.com。

    请参阅 TLC59108 (I2C、TSSOP、3~5.Vcc、8 通道、120mA、 具有模拟调光功能的电流阱驱动器。)

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 确实、TLC59108 引起了我的注意。 如果我理解正确、可以通过数字 I2C 接口选择性地调暗每个 LED。  

    但是、如果我理解正确、它仍然是通过 PWM 实现的、不是吗? (我不需要 PWM,因为恐怕它会在音频路径上引起噪声)

    我的问题是:是否有任何类似 TLC59108 的东西,它可以在没有 PWM 的情况下工作?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    此器件的 PWM 频率为 97kHz。 这有助于将可闻噪声降至最低。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,确实,也许只是我是偏执狂。 我来 试试 TLC59108。 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    很高兴您听到这个消息。 谢谢。

    此致