This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060:低功耗存储模式测试

Guru**** 2431420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528990/bq2060-low-power-storage-mode-test

器件型号:BQ2060

工具/软件:

您好:

继上一个线程“BQ2060:低功耗存储模式查询“之后、我对睡眠模式进行了一些测试、结果如下所示。

观察结果:

电池 1 正常模式在 1 个月后的压降为~100mV、SOC 下降 4%。

电池 2 睡眠模式的压降为~10mV、1 个月后 SOC 压降为 0%。

在上一个主题中、了解到将在 NORMAL 和 SLEEP 模式下计算已编程的自放电率。

但是、根据我的测试、我发现自放电率不会影响睡眠模式电池。

1.您能否帮助确认未计算睡眠模式电池的自放电率? 如果是这种情况,那么这对我来说是个好消息。

2.我看到电池状态的差异从 00C0 变为 0080 — 请问这代表什么?

提前感谢您的持续支持!

此致、

Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计在 SLEEP 模式下不会计算自放电。  

    00C0 表示电量监测计已初始化。
    0080 表示电量监测计检测到放电(并且它已初始化)。